Transporte Autônomo: Segurança e Produtividade

TRANSPORTE AUTÔNOMO: COMO TORNAR A MINERAÇÃO MAIS SEGURA E MAIS PRODUTIVA

Peça a um grupo que não seja de mineradores para imaginar uma frota de caminhões grandes que vêm quando chamados, posicionam-se para o carregamento e depois seguem para os locais de despejo atribuídos, tudo sem um único operador a bordo, e eles vão pensar que é ficção científica. Mas, coloque esse mesmo cenário em uma reunião de mineradores, e eles dirão que a mineração autônoma está rapidamente se tornando uma realidade em muitas operações.

Isso porque as soluções autônomas podem melhorar a segurança, a disponibilidade de equipamentos e a produtividade global em qualquer local de mina sem operadores de máquinas sentados na cabine. Isso é particularmente importante para as operações remotas em que a atração e manutenção de mão de obra qualificada é um desafio. Os equipamentos autônomos também reduzem as chances de lesão, limitando o número de pessoas que trabalham em torno de equipamentos em movimento, aprimorando ao mesmo tempo a disponibilidade de equipamentos e a produtividade global.

As máquinas autônomas são dirigidas por um sistema de controle que as informa para onde ir e o que fazer. Os sistemas de inteligência a bordo permitem que esses veículos "decidam" como navegar para a área de trabalho definida e realizar as tarefas atribuídas. Por exemplo, um caminhão de transporte autônomo pode seguir uma faixa atribuída por um mapa da mina em constante alteração ou escolher o melhor percurso a partir de onde está localizado atualmente para onde o centro de controle da mina lhe informa para ir.

Tecnologias de percepção sofisticadas também permitem trabalhar com segurança com e em torno de outros equipamentos de mineração e pessoal, mesmo em áreas congestionadas. Essas tecnologias também trazem o caminhão com segurança para uma parada sempre que algo inesperado ocorrer no caminho.

Um sistema autônomo de transporte pode também levar a melhorias de produtividade. Um caminhão autônomo não precisa parar para pausas no almoço ou trocas de turno. Ele sempre funciona dentro dos parâmetros operacionais especificados, poupando o desgaste e melhorando a disponibilidade. E se algo der errado, ele alertará o departamento de serviço da mina de imediato e fornecerá informações instantâneas de diagnóstico, ajudando a reduzir o tempo de inatividade total.

O resultado de ter caminhões autônomos é uma mina mais segura de um modo global, junto com uma operação de transporte mais previsível, mais eficiente e mais produtiva.

Como caminhões autônomos podem melhorar a operação? Você mudaria para uma solução de transporte autônomo? Compartilhe suas ideias conosco pelo Facebook ou Twitter.

Para saber mais sobre como os caminhões autônomos podem beneficiar você, entre em contato com um especialista.


Página Principal do Cat® MineStar™

O Cat MineStar oferece uma variedade de conjuntos de recursos que podem ajudar você a otimizar todos os aspectos da operação.

Saiba Mais

Caterpillar Global Mining

Ao oferecer a linha de produtos mais ampla do setor, a Caterpillar Global Mining tem o compromisso com o sucesso dos clientes de mineração.

Saiba Mais