Benefícios do Gerenciamento de Carga Útil para Melhorar a Segurança

Um caminhão de transporte sobrecarregado não só põe em risco a segurança de um sistema de mineração, mas também pode corroer a rentabilidade. Se um caminhão de transporte de mineração está rotineiramente carregando muita carga útil, as armações e estruturas estarão sob intensa tensão. As caçambas se desgastam mais rápido e os pneus também. A vida útil do componente pode ser seriamente comprometida, aumentando o risco de falha prematura e o tempo de inatividade não planejado. Além disso, os caminhões de transporte de mineração sobrecarregados podem danificar as superfícies das estradas, aumentando os custos de manutenção do local e reduzindo a eficiência de uma frota móvel.

Para evitar a sobrecarga, mais operações estão se voltando para a tecnologia. Sistemas de monitoramento de produção de minas permitem a captura de dados de carga útil em tempo real para cada caminhão de mineração em uma frota. Com essas informações, os gerentes da mina podem identificar com precisão quando e onde a sobrecarga está ocorrendo e, em seguida, tomar medidas para impedí-la.

As tecnologias que monitoram a integridade dos equipamentos de mineração também podem ser úteis para o gerenciamento de carga útil da mina. Enquanto o papel principal de um sistema de mineração é auxiliar no gerenciamento de equipamentos, os dados que ele fornece também podem ajudar a identificar os caminhões que possam estar transportando carga útil em excesso - unidades com desgaste excessivo de pneus, escapes frequentes, redução da vida útil dos componentes, problemas de superaquecimento do motor e outros problemas comuns associados à sobrecarga.

Alguns sistemas de integridade de mineração indicarão até onde as estradas de transporte estão se deteriorando, utilizando os recursos de rastreamento do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System). O acesso em tempo real a essas informações não só ajuda os gerentes da minas a planejar e realizar a manutenção da estrada de transporte de forma eficiente, mas também pode identificar uma situação de sobrecarga que contribuiu para que a estrada de transporte seja danificada.

O gerenciamento de carga útil é a chave para a execução de uma operação segura, eficiente e rentável. Você está seguro de que os caminhões de transporte de mineração estão sendo carregados com precisão? Como você está utilizando a tecnologia para otimizar a carga útil?

Tire um minuto do seu tempo para compartilhar suas ideias pelo Twitter ou Facebook e depois entre em contato com um especialista para saber mais sobre sistemas de integridade de equipamentos e monitoramento de produção de minas: Cat MineStar Fleet e Cat MineStar Health.


Página Principal do Cat® MineStar™

O Cat MineStar oferece uma variedade de conjuntos de recursos que podem ajudar você a otimizar todos os aspectos da operação.

Saiba Mais

Caterpillar Global Mining

Ao oferecer a linha de produtos mais ampla do setor, a Caterpillar Global Mining tem o compromisso com o sucesso dos clientes de mineração.

Saiba Mais