Gerenciamento de Frota de Mineração de Carvão

Gerenciamento eficiente de pessoas e equipamentos a cada troca de turno. Acompanhamento e melhoria contínua do tempo de ciclo e da carga útil. Garantia de que o material certo seja transferido para o lugar certo já na primeira vez. Esses são três dos grandes desafios enfrentados por mineradores de carvão diariamente, e muitos estão recorrendo a tecnologias de gerenciamento de frota para superá-los e, ao mesmo tempo, reduzirem o custo por tonelada, aumentando a produtividade e ampliando a lucratividade nos locais.

Vejamos primeiro o desafio de programar pessoal e equipamentos. Todos os dias, gerentes de minas se deparam com um mesmo grupo de perguntas: que operadores estão realizando quais tarefas? Quais máquinas eles precisam usar? Onde o último turno deixou essas máquinas? Quem faltou porque ficou doente e como conciliar atribuições para realizar o trabalho?

Os sistemas de gerenciamento de frota ajudam mineradores de carvão a responder a essas perguntas de maneira mais rápida e eficiente. Eles permitem a programação e a atribuição de todos os tipos de equipamento - caminhões de transporte, pás-carregadeiras, perfuratrizes, draglines, veículos leves, caminhões de combustível, máquinas de apoio e muito mais - a partir de um escritório central. Isso ajuda a minimizar o tempo de espera improdutivo da máquina e a maximizar o uso do equipamento no local, especialmente durante períodos atribulados de troca de turno.

Além disso, as ferramentas de gerenciamento de frotas podem ajudar gerentes de minas a planejar melhor a manutenção do equipamento, garantindo que enviem máquinas e caminhões para a oficina para manutenção preventiva regular programada, além de manter o tempo de inatividade não programado ao mínimo. Esses sistemas também podem auxiliar no gerenciamento de combustível, permitindo que os mineradores evitem perder tempo no abastecimento de veículos de apoio ou na parada dos caminhões por falta de combustível.

O segundo desafio, o monitoramento da produção, é outra área na qual as tecnologias de gerenciamento de frota se mostram benéficas para minas de superfície que produzem carvão. Oferecendo visibilidade em tempo real para tempo de ciclo da máquina, carga útil, desempenho no carregamento e outros parâmetros-chave operacionais, esses sistemas ajudam os operadores na análise e na melhoria do próprio desempenho ao, por exemplo, verificar se os caminhões estão carregados segundo a capacidade, nem acima nem abaixo dela.

Além disso, os gerentes das minas podem usar ferramentas de gerenciamento de frotas para determinar metas da produção e compará-las com o desempenho real, por exemplo, de cada máquina e operador, de grupos de máquinas, de locais específicos ou de frotas inteiras. Isso possibilita mudanças em tempo hábil para melhorar o desempenho no carregamento e aumentar a previsibilidade da carga útil. Os mineradores podem identificar operadores que precisem de treinamento adicional e até mesmo aplicar cenários para determinar o efeito de mudanças operacionais antes da implementação.

O desafio final, o gerenciamento de materiais, tem a ver com saber colocar o material certo no lugar certo da forma mais rápida e segura possível. Equívocos podem custar caro. Imagine uma carga de carvão despejada na pilha de perdas!

Felizmente, monitorando a movimentação do material e alertando os operadores e os planejadores quanto a rotas equivocadas, as tecnologias de gerenciamento de frota ajudam a assegurar que os operadores usem os trajetos de transporte apropriados, identifiquem os locais corretos para carga e despejo e depositem o material certo no lugar certo. E como esses sistemas são capazes de acompanhar a localização do equipamento, os mineradores podem usá-los para analisar o transporte de despejo e o congestionamento da estrada de transporte, fazendo alterações conforme necessário para manter as operações de mineração de carvão em funcionamento seguro e no desempenho máximo.

O que você acha? Esses são os principais desafios que você enfrenta na operação de mineração de carvão na superfície? Quais outros problemas você está tendo? E como as tecnologias de gerenciamento de frotas pode ajudar a resolvê-los?

Compartilhe suas ideias conosco pelo Facebook ou Twitter.

Para saber mais sobre como o sistema de gerenciamento de frotas da Cat pode ajudar à operação, entre em contato com um especialista.


Página Principal do Cat® MineStar™

O Cat MineStar oferece uma variedade de conjuntos de recursos que podem ajudar você a otimizar todos os aspectos da operação.

Saiba Mais

Caterpillar Global Mining

Ao oferecer a linha de produtos mais ampla do setor, a Caterpillar Global Mining tem o compromisso com o sucesso dos clientes de mineração.

Saiba Mais