Prevenção de Colisões: Redução de Custos de Reparo

PREVENÇÃO DE COLISÕES: REDUÇÃO DE CUSTOS DE REPARO E INATIVIDADE

As colisões entre veículos leves e pesados, um dos tipos mais comuns de acidentes em locais de minas, podem causar lesões significativas - ou serem piores ainda. As tecnologias de prevenção de colisões implementadas em equipamentos de mineração grandes percorrem um longo caminho para melhorar a visibilidade, eliminando os pontos cegos e aperfeiçoando a segurança do local para todos.

Um benefício adicional para as melhorias de segurança realizadas por meio desses sistemas é a redução de custos e do tempo de inatividade associado a colisões. Um simples acidente sem ferimentos pode limitar a disponibilidade da máquina e colocar as operações de mineração em espera por dias. Os custos de reparo resultantes, o tempo de inatividade, os requisitos administrativos e a perda de produtividade têm um impacto significativo sobre os resultados.

Os sistemas de detecção automática veem em todas as direções de alto risco de uma só vez, identificam os problemas potenciais e atraem a atenção do operador para aquelas áreas em que podem ocorrer colisões. A pesquisa mostrou que uma combinação de câmeras e radares oferece a melhor solução tecnológica para abordar esse importante problema.

Esses sistemas detectam riscos automaticamente, tais como outros equipamentos ou veículos dentro de zonas críticas em torno da máquina - na frente, na parte de trás ou dentro do raio de giro de cada lado, dependendo do tipo de máquina. As zonas podem ser exibidas automaticamente, dependendo da seleção de marcha do veículo. Por exemplo, uma visão frontal pode ser exibida quando a máquina está em marcha de condução ou uma visão traseira quando está em marcha à ré. Os sistemas também podem destacar visões específicas para mostrar ao operador onde pode haver perigos potenciais. Por exemplo, se os radares detectam um veículo leve que se aproxima do lado direito, o sistema mudará para uma câmera de visão do lado direito.

Além de uma redução nos custos e no tempo de inatividade relacionado às colisões, uma consciência melhor do local que esses sistemas fornecem pode ajudar os operadores a trabalhar de forma mais confiante e produtiva. A tecnologia também tem o potencial de aumentar os tempos de ciclo do caminhão de transporte, assegurando aos operadores que as áreas de carregamento e despejo estejam livres quando se preparam para partir, permitindo que eles trabalhem de forma mais consistente e eficiente.

Como você previne colisões no local da mina? Como esse tipo de tecnologia poderia beneficiar a operação? Compartilhe suas respostas conosco pelo Facebook ou Twitter.

Para saber mais sobre como a Caterpillar pode ajudar a prevenir colisões no local da mina, entre em contato com um especialista.


Página Principal do Cat® MineStar™

O Cat MineStar oferece uma variedade de conjuntos de recursos que podem ajudar você a otimizar todos os aspectos da operação.

Saiba Mais

Caterpillar Global Mining

Ao oferecer a linha de produtos mais ampla do setor, a Caterpillar Global Mining tem o compromisso com o sucesso dos clientes de mineração.

Saiba Mais