Manutenção de Estrada de Transporte

Cada mina de superfície tem. Eles são a tábua de salvação do sistema de produção, tão importante quanto caminhões e escavadeiras, e podem ser o maior ativo de uma operação de mineração ou a maior responsabilidade. O que eles são? Estradas de transporte. E o projeto da estrada de transporte da mina e a manutenção têm um efeito direto sobre a produtividade e lucratividade.

As condições das estrada de transporte estabelecem a velocidade, o consumo de combustível, a vida útil do pneu, a segurança e a movimentação de tonelagem anual. Superfícies lisas e limpas prolongam a vida útil de pneus dos caminhões de transporte de minas e reduzem a possibilidade de danos à máquina ou acidentes devido a riscos da estrada. Graus suaves e constantes minimizam trocas de transmissão, possibilitam aos motoristas manter velocidades médias mais elevadas, permitem esforço de frenagem mais constante em retornos e reduzem o derramamento e o consumo de combustível.

Por outro lado, estradas de transporte de mineração mal projetadas ou mantidas podem levar a um aumento drástico de custos causado pelo tempo de produção perdido, diminuição de vida útil de pneus, maior consumo de combustível, desgaste de componentes excessivo, grande reparo e substituição de equipamentos e problemas de segurança. Estradas de transporte projetadas com excepcional nivelamento exigem tempo e esforço para se manterem em forma. A manutenção regular ajuda a eliminar as pequenas diminuições na velocidade, além de aumentar os tempos de ciclo, que afetam negativamente a produção anual e de hora em hora.

Felizmente, várias ferramentas e tecnologias nova estão disponíveis para ajudar os gerentes de operação de minas a aprimorar as práticas de manutenção e construção de estradas de transporte, com o objetivo final de aumentar a vida útil dos caminhões de mineração e pneus, melhorando a economia de combustível e reduzindo o custo por tonelada.

Os sistemas da máquina integrados, por exemplo, podem avaliar as condições das estradas e quantificar a gravidade do transporte, com sensores que medem fatores, tais como carregamento de componentes, choque do impacto, dados de pressão de escoramento, frequência de troca da transmissão, engrenagem no grau, uso de freio/retardador e muito mais. Muitos desses sistemas podem então transmitir dados em tempo real aos operadores e pessoal de manutenção sobre as áreas problemáticas a serem evitadas e corrigidas.

Além disso, pacotes de software podem simular a produtividade do caminhão de mineração e estimar o custo por tonelada em vários perfis de estrada de transporte. As minas podem usar essas ferramentas para determinar se caminhões de mineração estão atingindo a velocidade prevista em rampas, bem como o ciclo de carga e o tempo de espera na pá-carregadeira em intervalos de tempo previstos. Com esses dados, gerentes de operação podem investigar possíveis causas por trás do atrasos - As estradas irregulares ou escorregadias ou curvas estreitas obrigam os operadores a desacelerar? A resistência à laminação é maior do que a planejada? A visibilidade é insuficiente devido à poeira ou a visualizações obscurecidas? - fazer os ajustes necessários.

Os recursos de rastreamento agora integrados em muitas máquinas de mineração também podem ajudar com a manutenção das estradas de transporte para as minas. Esses sistemas geram relatórios que mostram onde ocorrem alertas operacionais e de integridade, que podem ajudar os motoristas e gerentes de operação a detectar problemas no local - incluindo condições das estradas de transporte abaixo do ideal - que afetam a disponibilidade, integridade e vida útil dos equipamentos.

Boas práticas de manutenção e construção de estradas de transporte são essenciais para operar uma frota de caminhões eficiente em termos de custo e uma mina lucrativa. As estradas de transporte foram construídas para suportar as cargas dos caminhões de hoje em dia? O que a sua mina está fazendo para manter as estradas de transporte em boas condições? Compartilhe suas experiências conosco pelo Facebook ou Twitter.

Para saber mais sobre ferramentas e tecnologias que podem melhorar as estradas de transporte, entre em contato com um especialista.


Página Principal do Cat® MineStar™

O Cat MineStar oferece uma variedade de conjuntos de recursos que podem ajudar você a otimizar todos os aspectos da operação.

Saiba Mais

Caterpillar Global Mining

Ao oferecer a linha de produtos mais ampla do setor, a Caterpillar Global Mining tem o compromisso com o sucesso dos clientes de mineração.

Saiba Mais