Procura-se Ajuda

PROCURA-SE AJUDA: COMO AS TECNOLOGIAS DE MINERAÇÃO AJUDAM A ATRAIR GRANDES PESSOAS

Se você perguntar a um grupo de jovens qual a carreira dos sonhos deles, trabalhar no setor de mineração provavelmente não estará no topo da lista. Isso porque poucos entendem as oportunidades disponíveis e muitos têm visões ultrapassadas do trabalho em mina como algo sujo e inseguro. Porém, as percepções sobre trabalhos na mineração estão mudando, especialmente à medida que mais e mais empresas implementam tecnologias que deixam o trabalho mais seguro, eficiente e rentável. Os funcionários em potencial que procurarem vagas de trabalho na mineração descobrirão empresas usando vários sistemas avançados.

Os sistemas de segurança internos, por exemplo, alertam os operadores de riscos em potencial próximos às máquinas e em todos os outros lugares do local. Aplicados na mineração subterrânea e na mineração de superfície, esses sistemas estão ajudando empresas de todos os lugares no aumento da segurança do local.

Tecnologias de equipamento autônomo e controle remoto estão também se tornando mais prevalentes. Usadas principalmente para a perfuração, laminação e transporte - na superfície e no subterrâneo - esses sistemas mantêm os operadores fora do caminho de riscos, melhorando a produtividade e a eficiência. Como um benefício adicional, essas tecnologias podem permitir que a mina empregar uma equipe remota, em vez de realocar uma equipe inteira para um local distante.

O gerenciamento de frotas também pode ser feito a partir de um local externo, graças a tecnologias inovadoras de monitoramento de produção. Com recursos de controle, atribuição e de otimização da frota em tempo real, esses sistemas estão ajudando uma nova geração de gerentes de minas, mesmo aqueles com menos experiência, a alcançarem metas operacionais agressivas.  

Outras tecnologias que podem ajudar funcionários de minas menos experientes a trabalharem como veteranos incluem sistemas de orientação de máquinas que impulsionam o desempenho do operador e os sistemas de integridade dos equipamentos que ajudam os técnicos a evitar falhas, reduzir os custos de reparo, aumentar o tempo de atividade e maximizar o valor de investimento de uma frota.

Cada uma dessas ferramentas tem uma função única e importante, mas elas oferecem mais valor quando são usadas em conjunto como parte de um sistema de gerenciamento de minas totalmente integrado. A implementação desse sistema pode melhorar a segurança, eficiência e rentabilidade e ajudar os mineradores a simplesmente competir para serem os melhores do negócio.

O que você acha? Uma nova tecnologia pode tornar o trabalho no setor de mineração mais atraente para uma geração criada com videogames, mídias sociais e smartphones? Esses sistemas podem ajudar pessoas habilidosas, mas menos experientes a executar trabalhos de mineração em um nível superior? Junte-se a nós pelo Facebook ou Twitter para compartilhar suas ideias.

Para saber mais sobre as tecnologias do Cat® MineStar™, entre em contato com um especialista.


Página Principal do Cat® MineStar™

O Cat MineStar oferece uma variedade de conjuntos de recursos que podem ajudar você a otimizar todos os aspectos da operação.

Saiba Mais

Caterpillar Global Mining

Ao oferecer a linha de produtos mais ampla do setor, a Caterpillar Global Mining tem o compromisso com o sucesso dos clientes de mineração.

Saiba Mais