Monitoramento de Peças

É importante manter as peças consumíveis de uma máquina de mineração nas melhores condições para garantir o máximo desempenho, reparando-as quando necessário e substituindo-as quando o desgaste começa a afetar a produtividade do local da mina. O momento em que ocorre essa substituição é uma consideração importante.

A substituição de peças em uma parte do equipamento de mineração muito cedo pode resultar em perdas de tempo e dinheiro. Por exemplo, em um esforço para evitar que uma peça se desgaste completamente e cause danos, o operador pode decidir desligar a máquina para substituir uma peça que ainda pode ter horas ou dias de vida útil. Para uma grande frota de equipamentos de mineração ou uma mina de alta produção, essas perdas podem se agravar rapidamente.

Por outro lado, a substituição de peças tarde demais pode custar caro ou até causar danos irreparáveis para a máquina de mineração. O que teria sido um processo de substituição de peças rápido pode se tornar um processo de reparo caro e demorado. Ele também resulta em um aumento no tempo de inatividade da máquina de mineração, durante o qual a produtividade e, portanto, os lucros, são reduzidos.

Felizmente, é possível monitorar peças e escolher o momento ideal para realizar a substituição. As tecnologias de monitoramento de peças a bordo que coletam e compartilham dados de integridade da máquina de mineração fornecem informações a cada minuto sobre o estado das peças, ajudando a evitar que as peças sejam substituídas muito cedo ou muito tarde.

Com essas informações, as peças podem aproveitar o máximo de vida útil, economizando no estoque da mina sem o risco de danificar a máquina. Um bom sistema de monitoramento de peças pode ser a diferença entre o tempo de inatividade para manutenção caro e frequente e uma frota bem conservada e eficiente.

Como você monitora as peças desgastadas no local da mina? Como você simplificou seus processos de manutenção de mineração? Compartilhe suas ideias conosco pelo Facebook ou Twitter.

Para saber mais sobre como o monitoramento de peças pode fazer você economizar tempo e dinheiro, entre em contato com um especialista.


Página Principal do Cat® MineStar™

O Cat MineStar oferece uma variedade de conjuntos de recursos que podem ajudar você a otimizar todos os aspectos da operação.

Saiba Mais

Caterpillar Global Mining

Ao oferecer a linha de produtos mais ampla do setor, a Caterpillar Global Mining tem o compromisso com o sucesso dos clientes de mineração.

Saiba Mais