Laminação Remota

LAMINAÇÃO REMOTA: PROTEÇÃO DE TRABALHADORES ENQUANTO SE MANTÉM A PRODUTIVIDADE

Os tratores são máquinas que trabalham duro e são essenciais em uma infinidade de operações. Infelizmente, muitas dessas aplicações podem ser perigosas para os operadores - como highwalls subterrâneos, próximo a lâminas ou empurrando material para alimentadores subterrâneos em pilhas de armazenamento. Mesmo em ambientes estáveis, o ato de operar um trator tem um preço. Os operadores enfrentam vibração contínua no corpo inteiro e exposição regular à poeira e areia.

Em um esforço para proteger os operadores de trator, governos e empresas estão procurando reduzir a quantidade de tempo dos trabalhadores que são expostos a essas condições de risco. Uma maneira que as empresas estão mantendo a produtividade, sem deixar de atender aos regulamentos e às próprias metas de segurança, é por meio do uso de tecnologias de controle remoto.

Essas tecnologias permitem uma operação remota com linha de visão usando um console portátil - mantendo o operador do equipamento fora de áreas de risco e longe das vibrações da máquina. Os sistemas permitem que os operadores trabalhem com segurança, de modo produtivo e com economia em uma ampla gama de aplicações.

O operador pode executar praticamente todas as funções da máquina a partir do console - incluindo a partida do motor, aceleração, desaceleração e desligamento; deslocamento, direção, controle direcional e frenagem; controle da lâmina e do ríper, além de funções auxiliares, tais como luzes e buzina. As informações críticas normalmente exibidas na cabine via medidores e outros monitores são reproduzidas no console do operador. Os sistemas apresentam desligamentos de emergência se o console é derrubado ou se o sistema perde energia ou comunicações de rádio.

Apesar de não ter a intenção de serem utilizados durante todo o turno, todos os dias, os consoles remotos estão tornando isso possível em sites para proteger os operadores, manter a produtividade e trabalhar em áreas que de outra forma seria muito perigoso acessá-las.

Há localidades no seu local de trabalho que são inacessíveis devido a riscos de segurança? Os operadores estão expostos à poeira excessiva ou vibrações extremas? As operações remotas seriam uma solução para a operação? Compartilhe sua história conosco pelo Facebook ou Twitter.

Para saber mais sobre os benefícios de segurança da laminação remota, entre em contato com um especialista.


Página Principal do Cat® MineStar™

O Cat MineStar oferece uma variedade de conjuntos de recursos que podem ajudar você a otimizar todos os aspectos da operação.

Saiba Mais

Caterpillar Global Mining

Ao oferecer a linha de produtos mais ampla do setor, a Caterpillar Global Mining tem o compromisso com o sucesso dos clientes de mineração.

Saiba Mais