Конкурс Global Operator Challenge
Конкурс Global Operator Challenge

Новый самосвал Cat® AD63 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ обеспечивает увеличенную грузоподъемность, улучшенное управление токсичностью выхлопных газов, повышенный комфорт и удобство технического обслуживания

 

 

Для распространения во всех странах мира, за исключением Китая: апрель 2020 г.
Номер пресс-релиза: 317PR20

Новый самосвал Cat® AD63 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ обеспечивает увеличенную на 5 процентов грузоподъемность и больший крутящий момент, тем самым превосходя в производительности своего предшественника — модель AD60. При этом, новую модель AD63 можно укомплектовать в полном соотвествии с самыми строгими экологическими стандартами с целью соблюдения нормативных требований и повышения качества воздуха при подземных работах.

Дополнительные новые возможности улучшают эргономику для оператора, обеспечивают сбор данных для контроля состояния машины и делают техническое обслуживание более легким и безопасным. Обладая грузоподъемностью в 63 тонны (69 амер. тонн), модель AD63 становится самым крупным подземным самосвалом в линейке продукции компании Caterpillar. Новая модель будет доступна в конце 2020 года.

Эффективная силовая передача

Новый самосвал оснащен дизельным двигателем Cat C27 мощностью 588 кВт (789 л. с.), который соответствует требованиям экологического стандарта Stage V ЕС и одобрен CANMET для подземных горных работ. Для соответствия этим стандартам самосвалу AD63 не требуется бак для  дополнительной очистки дизельных выхлопных газов (DEF). Система контроля выхлопных газов предусматривает возможность использования дизельных сажевых фильтров, таких как фильтр Cat с проточными стенками, для дальнейшего сокращения выбросов твердых частиц.

Силовая передача самосвала AD63 имеет новое передаточное число гидротрансформатора для увеличения пикового крутящего момента и улучшения работы замедлителя на различных уклонах. Оптимизированная стратегия переключения передач обеспечивает более плавное движение в гору и повышенный комфорт оператора. Тяговое усилие при движении с места также увеличено благодаря новому гидротрансформатору.

Двигатель модели AD63 способен работать в широком диапазоне высот — от 3048 м (10 000 футов) ниже уровня моря до 1524 м (5500 футов) выше уровня моря. Двигатель оборудован новой системой охлаждения для работы в условиях высоких температур. Новая конструкция и направление охлаждающего воздуха повышают работоспособность, а сердцевина радиатора оснащена отдельными трубками для быстрого ремонта.   

Удобная кабина

Установленная в кабине AD63 система вентиляции и кондиционирования воздуха с девятью регулируемыми заслонками дает оператору полный контроль и обеспечивает комфортное охлаждение и эффективный обдув стекол. Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) питается от аккумуляторной батареи, что позволяет использовать ее при выключенном двигателе, что сокращает время холостого хода  двигателя и снижает эксплуатационные затраты.

Новая кабина оборудована направленным вперед сиденьем инструктора, которое обеспечивает инструктору увеличенное пространство и комфорт. Новая функция наклона кабины позволяет обслуживающему персоналу наклонять кабину для обеспечения доступа к двигателю, что облегчает и ускоряет доступ к компонентам. Снаружи кабины усовершенствованная лестница и поручни обеспечивают повышенную безопасность при техническом обслуживании.

Технологии помогают

Новый самосвал AD63 стандартно укомплектовывается системой Product Link™ Elite для сбора данных и мониторинга состояния машины. Система обеспечивает передачу данных между различными модулями, сокращает потери данных из-за проблем с сетевым подключением, а также имеет прямое соединение к дилерам Cat и компании Caterpillar для удаленной поддержки и сервиса, например мониторинга состояния.

Также самосвал AD63 оснащен внешними дисплеями, отображающими текущую загрузку самосвала для оператора погрузчика. Быстрая обратная связь с оператором погрузчика обеспечивает более эффективные циклы работы и оптимальную загрузку самосвала. Дисплеи расположены с обеих сторон самосвала.  

Помимо новых технологий, компания Caterpillar добавила возможность установки на модель AD63 нового кузова для легких материалов объемом 38,3 м3 и совместимость с другими кузовами модели AD60.

Для получения более подробной информации о подземном самосвале AD63 обратитесь к местному дилеру Cat или посетите веб-сайт www.cat.com/underground.

AD63
из

Самосвал Cat AD63 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ, вид спереди

AD63
из

Самосвал Cat AD63 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ, вид сбоку

AD63
AD63

 

 

Новости & о товарах и услугах

Прочтите последние объявления о продукции и двигателях Caterpillar.

Последние новости

 

 

# # #

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ, соответствующие логотипы, Caterpillar Yellow, маркировка техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут быть использованы без разрешения.

VisionLink является товарным знаком компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и других странах.

© Caterpillar, 2020. Все права защищены.


Контакты для СМИ

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Северная и Южная Америка

  Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

  Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Страны Европы, Африки и Ближнего Востока

   Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Контакты для читателей
ww.cat.com/requestCatinfo