Новый бульдозер Cat® D9 GC
Новый бульдозер Cat® D9 GC

Новый бульдозер Cat® D9 GC — надежная работа, удобная и экономичная конструкция

 

Для распространения в Африке, на Ближнем Востоке, СНГ, Индии, на островах Тихого океана, Юго-Восточной Азии: октябрь 2020 г.
Номер выпуска: 830PR20

Новый бульдозер Cat® D9 GC демонстрирует лучшие в своем классе затраты на владение и эксплуатацию, надежность, а также простоту эксплуатации и обслуживания. Новый бульдозер Cat D9 GC, созданный на раме модели Cat D9, продолжает традиции серии благодаря своей исключительной надежности. Рама, силовая передача и основные компоненты созданы с учетом возможности восстановления, чтобы бульдозер можно было экономично использовать вновь с характеристиками новой машины.

Конфигурации для определенных применений и несколько навесных отвалов помогают бульдозерам решать различные задачи в горнодобывающей промышленности, строительстве и на производстве, например выполнять разваловку, рыхление вскрышных пород, обслуживание площадок, поддержку парка, погрузочно-разгрузочные работы и рекультивацию земель. Доступны специальные конфигурации для пустынь, Крайнего Севера и сталелитейных заводов.

Бульдозер D9 GC заменяет D9R и по-прежнему оснащается надежным двигателем Cat 3408C, который на новой модели вырабатывает 308кВт мощности. Теперь топливный и маслянный фильтры имеют более длительный строк службы, на нем установлен один эффективный масляный фильтр для снижения затрат на техническое обслуживание и новый надежный механизм натяжения поликлинового приводного ремня навесного оборудования такого как, генератор и компрессор кондиционера. Силовая передача D9 GC включает трехступенчатую планетарную трансмиссию Cat и делитель крутящего момента со статором свободного хода, что помогает передавать больше мощности на грунт и экономить топливо.

Увеличенное тяговое усилие упрощает зарезание отвала в тяжелые грунты, а приподнятое ведущее колесо и подвеска ходовой части Caterpillar изолируют бортовой редуктор от ударных нагрузок, оси и компоненты рулевого управления, что продлевает срок службы машины. Подвеска ходовой части уменьшает ударные нагрузки, передаваемые на ходовую часть, более чем на 50 процентов, в результате чего движение происходит более плавно и комфортно.

Бульдозер D9 GC оснащен изолированной платформой оператора с конструкциями ROPS и FOPS, обеспечивающими безопасность и комфорт. Сиденье Cat серии Comfort полностью регулируемое имеет утолщенные подушки сиденья и спинки, что повышает уровень комфорта оператора. Простые ручные органы управления бортовыми фрикционами и тормозами, упрощают управление. Топливный бак с выемкой и узкая рама рыхлителя обеспечивают оператору беспрепятственный обзор рабочей зоны спереди и сзади машины.

Конструкция нового бульдозера D9 GC уже знакома специалистам по техобслуживанию, поскольку в ней использованы многие компоненты, части и системы модели D9R. Пальцы и подшипники пальцев балансирного бруса c левой и правой стороны удобно смазываются из удаленной точки смазки с простым доступом. Удобный доступ к к точкам проверки уровней масла для ежедневной проверки и отбора проб масла силовой передачи с площадки для обслуживания, что дополнительно повышает уровень безопасности.

Новый эффективный плоский алюминиевый радиатор двигателя оснащен большой защитной решеткой, которая обеспечивает быстрый доступ и высокую эффективность очистки. Герметичные электрические разъемы не пропускают пыль и влагу, что повышает надежность и улучшает обслуживание электрической системы. Нижнее ограждение оснащено дополнительной системой фиксации, которая позволяет специалисту по техобслуживанию освободить застрявшее ограждение и безопасно опустить его на поверхность земли.

Производство нового бульдозера Cat D9 GC начнется в I квартале 2021 года. Дополнительную информацию о бульдозерах Cat можно получить у местного дилера Cat или на сайте www.cat.com.

 

Технические характеристики бульдозера D9 GC

Двигатель

Cat® 3408C

Токсичность выхлопных газов

Стандарт США Tier 3 (эквивалентный)

Полезная мощность (SAE J1349 / ISO 9249 при 1900 об/мин)

308 кВт (412 л.с.)

Эксплуатационная масса

49 441 кг (108 999 фунтов)

Вместимость отвала — полусферический

13,6 м3 (17,8 ярда3)

Вместимость отвала — универсальный

16,6 м3 (21,7 ярда3)

 

 

 

 

Бульдозер Cat D9 GC толкает мягкий грунт
из

Бульдозер Cat D9 GC толкает мягкий грунт

Бульдозер Cat D9 спускается по крутому уклону
из

Бульдозер Cat D9 спускается по крутому уклону

Бульдозер Cat D9 перемещается по крутому уклону
из

Бульдозер Cat D9 перемещается по крутому уклону

Бульдозер Cat D9 GC толкает мягкий грунт
Бульдозер Cat D9 спускается по крутому уклону
Бульдозер Cat D9 перемещается по крутому уклону

Новости о продукции и услугах

См. анонсы новой продукции и двигателей Caterpillar.

См. раздел последних новостей

 

# # #

 

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает в продажу изделия и услуги на каждом из своих региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink – это торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

© Caterpillar, 2020 г. Все права защищены 

 

Информация для прессы

Представители отраслевой прессы Caterpillar

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока

Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки читателей
www.cat.com/requestCatinfo