Koza İnşaat’ın İncek Life ve İncek Loft projelerinde tercihi CAT oldu

Koza İnşaat’ın İncek Life ve İncek Loft projelerinde tercihi CAT oldu

Koza İnşaat, Ankara'da İncek Life konut projesinde devam eden rekreasyon alanı, bina temelleri ve çevre düzenleme çalışmalarının kazı işlerinde CAT iş makinelerini tercih ediyor.

1970 yılında temelleri Hasan Sak tarafından atılan Koza İnşaat, son olarak Ankara'da Sinpaş GYO tarafından hayata geçirilecek olan İncek Life konut projesine ve Akfen Holding yatırımı olan İncek Loft Projesine önemli katkılar sunuyor.

Koza İnşaat, İncek Life için blok temeli kazıları, rekreasyon alanı, site içi ve çevre yolları yapımı çalışmalarını; İncek Loft içinse, kazı işleri ve kazı malzemesinden agrega üretimi işlerini gerçekleştiriyor. Firmanın Genel Müdürü Serdar Sak Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli projelerde çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederken 1980 yılından bu yana gerçekleştirmiş oldukları bütün kazı çalışmalarının toplamında yaklaşık 100 milyon m3'ün üzerinde hafriyat yapmış olduklarını ifade etti. Gelecek yıllarda konut yapımı ile ilgili yatırım planladıklarını belirten Sak, "Türkiye'de konut alanında ciddi ihtiyaçların olduğunu görüyoruz. Bu alanda ön çalışmalarımız devam etmekte" dedi. 

Makine tercihimiz Cat

Borusan Makina ile ilk olarak 2011 yılında kirala – satın al sistemi ile makine sahibi olduklarını belirten Sak, "İlk olarak CAT  336DL ile çalıştık. Makineden memnun kalınca da CAT'in diğer modellerini denemeye başladık. Zaten biz makineyi seçerken en önce dayanıklı olup olmadığına bakıyoruz. CAT de dayanıklılık konusunda kendisini fazlasıyla kanıtlamış olan bir marka" diye konuştu.

Dayanıklılık dışında makinelerin güç, kapasite ve en sonunda da yakıt tüketim değerlerini de göz önünde bulundurarak CAT’i seçtiklerini dile getiren Sak, "Yakıt tüketimi aslında bizim son olarak baktığımız bir konu. Daha doğrusu yakıtı, yaptığı üretime göre kıyaslıyoruz. Bir makine az yakıyor olabilir ama karşılığında ne iş yaptığına bakmak gerekiyor. Bu nedenle biz sadece yakıt odaklı bir karar vermiyoruz" dedi. Borusan Makina'dan almış oldukları bütün iş makinelerinin ayrıca bakım anlaşması olduğunun da altını çizen Sak, yedek parça kullanımına da son derece önem verdiklerini ve ağırlıklı olarak orijinal parça kullandıklarını hatırlattı. 

Şantiyede mobil konkasör kullanılıyor

Borusan Makina'dan ayrıca Metso LT1213 marka mobil konkasör alımı yaptıklarını ve şantiyede çıkan kayaları kırarak dolgu malzemesi olarak kullandıklarını belirten Sak, "Metso'yu biz daha önce 8 ay gibi bir süre kiralık olarak kullanmıştık. Çok memnun kaldık ve sonrasında alım yaptık. Şu anda makineyi şantiyede kullanıyoruz. Kazı malzemesini kırarak dolgu malzemesi olarak kullanıyoruz" dedi. Metso markasının mobil konkrasörün eleksiz bir model olduğunu ve şantiyede oldukça avantaj sağladığını ve bu güne kadar kullanımda hiçbir sorun yaşamadıklarını belirten Sak, ayrıca yedek parçalarının tamamını da orjinal olarak kullandıklarını belirtti.

Satış sonrası hizmet

İnşaat alanında hizmet veren firmalar için satış sonrası hizmetlerin hayati bir önemi olduğunu ve makine seçimlerini de etkilediğini belirten Sak, Borusan Makina'nin yaygın servis ağına sahip olmasının oldukça önemli olduğunu belirtti. Herhangi bir arıza ya da parça ihtiyacında servisin çok hızlı ve zamanında hizmet vermesi gerektiğini belirten Sak, "Bildiğiniz gibi bizim işimiz zamanla. Doğal olarak makine arızasında ya da yedek parça taleplerinde yetkili servisin çok hızlı olması gerekiyor. Borusan Makina'dan bu yönden de oldukça memnunuz. Bu zamana kadar herhangi bir sorun yaşamadık" dedi.