Caterpillar, RM400 Döner Karıştırıcı ürününü tanıttı

Caterpillar, RM400 Döner Karıştırıcı ürününü tanıttı

Dünya Çapında Yayın Tarihi (Çin hariç): Eylül 2019 
Bülten Numarası: 741PR19

Caterpillar Inc., RM400 Döner Karıştırıcı ürününü piyasaya çıkardığını duyurdu. Yeni RM400 modeli, RM300 Döner Karıştırıcı ürününün yerini almaktadır ve %19 daha fazla güç, gelişmiş çalışma ortamı ve daha iyi manevra kabiliyeti de dahil olmak üzere birçok yeni özellik ve geliştirme sunmaktadır. Bu özellikler, iş yüklenicilerin hem tam derinlemesine ıslah hem de toprak stabilizasyon uygulamalarında zorlu iş teknik özelliklerini karşılamalarına yardımcı olur. Makine 2,4 m (8 ft) kesme genişliği sunar ve 23.500 kg (51.809 lb) ağırlığındadır.

Verimli Güç, Daha Fazla Hareket

Cat® C9.3 motor, 311 kW (417 hp) güç sağlar ve U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. Standart 4 çeker özelliği, şantiyede hareket etmek için mükemmel çekiş ve daha fazla hız sağlarken maksimum tork için dört bağımsız tahrik pompası kullanır. 9,56 m (31,4 ft) çalışma uzunluğu, selefi RM300 modelinden 44 cm (17,3 inç) daha kısadır. Daha kısa uzunluk ticari bölgelerde, otoparklarda ve yerleşim alanlarında manevra kabiliyetini artırırken daha geniş bir görüş alanı da sağlar.

Yenilikçi Çalışma Ortamı

Soldan tam sağa sürgülü kabin, daha iyi operatör verimliliği ve daha fazla üretim için lastik kenarlarına ve rotor kesme hatlarına kadar yandan yana görüş alanını genişletir. Kabindeki bir ekrandan görüntülenen ön ve arkaya bakan standart kameralar, iyi bir görüş alanı sağlarken, opsiyonel olarak yan tarafa monte edilmiş kameralar gelişmiş güvenlik için makinenin her iki yanında açık görüş hatları oluşturur.

Ayrıca, rotor odasının önüne ve arkasına opsiyonel kameralar monte edilebilir. Ön kamera, rögar ve kaldırım gibi engellere yakın kesim yaparken operatöre yardım ederken, arka kamera atık malzemenin rahatça görülebilmesini sağlar. Bu kameraların operatör istasyonundan görüntülenebilmesi için ek bir dokunmatik ekran gerekir.

El direksiyonu basit kontrol ve iyi bir ön görüntüleme sunarken, kumanda kolu daha hassas kontrol için belirli modların kullanılması sırasında arka tekerlekleri kontrol eder. Tablet boyutundaki LCD ekran, rotor odasının ön ve arka kapak açılışı da dahil olmak üzere operatörü makine işlevleri hakkında bilgilendirir.

Üstün Karıştırma Kalitesi

Üç farklı rotor hızı, istenen malzeme kademelendirmesinin elde edilmesini sağlamaya yardımcı olur. Elektronik kumanda, optimum karıştırma performansı sağlamak için rotoru uygun derinlikte ve makineyi tutarlı bir hızda tutar. RM400 modeline, katkı maddelerine ihtiyaç duyulduğunda, mükemmel çok yönlülük ve zaman tasarrufu sağlamak için bir emülsiyon sistemiyle birlikte bir su püskürtme sistemi eklenebilir.

Çeşitli uygulamalar için dört rotor seçeneği mevcuttur. Evrensel bir rotor, tam derinlikte tesviye veya toprak stabilizasyonu için kullanılabilir ve 200 karbür uçlu ataşmanla donatılmıştır. Bir toprak rotoru, çeşitli karıştırma ve stabilizasyon uygulamaları için kullanılır ve yarı yapışkan katkı karışımlarını veya taneli malzemeleri karıştırır ve 238 karbür uçlu ataşman ile donatılmıştır. Kombinasyon, rotor öncelikle yapışkan malzemeli toprak stabilizasyon uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ama aynı zamanda hafif asfalt ıslahında da iyi sonuç verir. Kombinasyon rotor 114 karbür uçlu ataşman ile donatılmıştır. Kürek rotoru da kullanılabilir. Son derece verimli olan kürek rotoru, sadece toprak karıştırma için kullanılır ve 58 cıvatalı kürek ataşmanı ile donatılmıştır.

Basitleştirilmiş Servis

Günlük servis noktaları gruplandırılmıştır ve kolayca erişilebilir. Motor kaputu, soğutma sistemine ve motora kolay erişim için bir anahtar yardımıyla kolayca öne doğru eğilir. Soğutma sistemi, çalışma sırasında kısa aralıklarla yönünü düzenli biçimde tersine çevirecek şekilde ayarlanabilen değişken hızlı bir fan kullanır. Bu benzersiz tasarım, sistemin birikmiş tozları dökmesini ve sistemi maksimum verimlilik ve daha uzun servis aralıkları için daha temiz tutmasına yardımcı olur.

Eğilebilen rotor kaputu ve büyük arka tahliye kapısı ile birlikte opsiyonel entegre hava kompresörü, rotor parçalarının hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar.

RM400 Döner Karıştırıcı, 2021'in ilk çeyreğinde hazır olacak. Daha fazla bilgi için yerel Cat temsilcinize başvurun.

 

# # #

Editöre Not: Caterpillar'ın ürünlerini ve servislerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgelere göre farklılık gösterir. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair bayi ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de, editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel bayilerinden doğrulamaları rica edilir.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.

©2019 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo

Ürün ve Servis Haberleri

Caterpillar'ın en son ürün ve motor duyurularını inceleyin.

En Son Haberlere Bakın