Caterpillar Kırk Bininci Büyük Dozerini Üretti

Caterpillar Kırk Bininci Büyük Dozerini Üretti

Tüm Dünyada Yayınlanma Tarihi: Ekim 2018  
Bülten Numarası: 565PR18

Cat® büyük dozerlerin geçmişi, zamanının hiçbir dozerine benzemeyen devrimsel yükseltilmiş zincir dişlisi ve yeni alt takım tasarımıyla 40 yıldan biraz daha öncesine dayanıyor. Çığır açan yüksek tahrikli süspansiyonlu alt takım tasarımı, standart oval paletlere göre zemine daha iyi uyum sağlayarak makine çekişini geliştirmeye, alt takım ömrünün artmasına ve operatör konforunu iyileştirmeye yardımcı olur.

 

Ekim ayında Caterpillar Inc., Finning Canada ve Teck Resources Limited (Teck) temsilcileri, kırk bininci Cat büyük dozerin üretim hattından çıkışını kutlamak için East Peoria, Illinois'de toplandı. Caterpillar'ın küresel kimliğinin merkezindeki mevcut Cat büyük dozer serisine D9, D10 ve D11 modelleri dahildir.

 

Büyük dozer ürün müdürü Greg Hepler, Caterpillar'ın kırk bininci büyük dozer üretiminin önemini şöyle yorumladı: "Caterpillar, yükseltilmiş tahrik zincir dişlili süspansiyonlu alt takımların kullanılmaya başlanmasıyla paletli dozerleri dönüştürdü. Diğerlerinin uzun geçmişiyle birlikte bu yenilik, Cat büyük dozerlerin verimlilik, üretkenlik ve dayanıklılık standartlarını belirlemesini sağladı. Bu ikonik makineler kim olduğumuzu tanımlamaya ve daha iyi bir dünya inşa etmede önemli rol oynamaya devam ediyor."

25 Ekim'de gerçekleşen törende Caterpillar grubu Kaynak Endüstrilerinden Sorumlu başkanı Denise Johnson, 40.000 büyük dozerin anahtarlarını Teck tedarik yönetimi direktörü Louis DeLuca'ya teslim etti. Törene 40.000 Cat D9, D10 ve D11 dozer modelinin tümünün üretildiği Caterpillar Building SS çalışanları da katıldı. 10 yılı aşkın süredir Teck, dünyadaki en büyük Cat büyük dozer müşterilerinden biri olmuştur. Kırk bininci büyük dozer olan 102.058 kg'lık (225.000 lb) D11T; şirketin çelik imalatında kullanılan kömürü ürettiği Sparwood, British Columbia yakınındaki Elk Valley Bölgesinde bulunan beş maden işletmesinde kullanılacak.

"Bu kilometre taşı yalnızca satılan Cat makinelerinin bir sayısı olduğu için değil, Teck gibi müşterilerle kurduğumuz uzun ömürlü ve ortak yarar sağlayan iş ilişkilerini temsil ettiği için de önemlidir," diyen Hepler sözlerine şöyle devam etti: "Bu başarıyı Teck ile birlikte kutlamaktan şeref duyuyoruz. Elk Valley'deki madenlerinde üretim hedeflerine ulaşmak için 1992'den beri Caterpillar, Cat ekipmanları ve bayisi Finning Canada'ya güven duydukları için de minnettarız."

Dünyanın en büyük ikinci deniz yoluyla çelik imalatında kullanılan kömür ihracatçısı olan Teck şu anda önemli miktarda Cat dozer kullanmaktadır. Yüksek üretim kapasiteli bu makinelerin her biri her yıl madenlerde 7.000 çalışma saatini tamamlıyor. Teck'in en yeni dozeri D11T; üretim dozajlama, boşaltma alanı desteği, maden şovel desteği ve servis yolu inşasında kullanılacak.

Kilometre taşı olan D11T'de 850 beygir gücü üreten ve saatte 900 metre küp gevşek malzeme taşıma kapasitesine sahip güçlü Cat C32 motor bulunmaktadır. Teck Coal'ın zorlu ve yüksek seviye üretim uygulamalarında bile güçlü ve verimli olan güç aktarma sistemi, malzemenin ton başına daha az maliyetle taşınmasını sağlar. Dayanıklı şasisi ise birden fazla yeniden üretim ve en düşük toplam mülkiyet maliyeti için tasarlanmıştır. VIMS™ 3G, Otomatik Bıçak Yardımı, Gelişmiş Otomatik Vites ve Danışman İzleme Sistemi dahil olmak üzere birçok standart ve opsiyonel Cat teknolojisi; çalışma verimliliğini artırır, güvenli çalışma konusunda çıtayı yükseltir ve maliyetleri düşürür.

Finning Canada Elk Valley bölgesi şube müdürü Allan Potzold şunları ifade etti: "Caterpillar ve uzun süreli müşterimiz Teck ile birlikte bu kilometre taşını kutlamaktan gurur duyuyoruz. Servis verdiğimiz ve sattığımız ürünler arasında D11T, madenci müşterilerimizin son derece güvendiği ve değer verdiği gerçek bir iş makinesidir. Müşterilerimizin ekipmanlarının sisteme bağlı olarak ve en üst performansta çalışmasını sürdürmek için en gelişmiş servisi ve yenilikçi çözümleri sunmayı heyecanla bekliyoruz. Kırk bininci dozerin burada, Elk Valley'de kullanılacağından şeref duyuyoruz."  

Cat dozerlerle ilgili daha fazla bilgi almak için yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

 

# # #

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların logoları, "Caterpillar Yellow" ve "Power Edge" ticari giysisi Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamazlar.

©2018 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır  

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo

Ürün ve Hizmet Haberleri

Caterpillar'dan gelen son ürün ve motor duyurularını görün.

Son Haberler