AccuGrade® GPS

Günümüz hafriyat ve ince tesviye işlemleri yoğun işgücü gerektirmekle birlikte insan gücüne ve aletlere bağımlıdır. Direkler arasında tutarlı bir eğim derecesinin sağlanması, deneyimli operatörler için dahi zor bir işlemdir. AccuGrade GPS, işgücü ihtiyacını azaltır ve malzemeyi doğru şekilde kesip doldurarak ve malzeme maliyetini azaltarak operatörlerin çalışmayı tasarım planına uygun olarak gerçekleştirmesine yardımcı olur.

AccuGrade GPS kontrol sistemi, inşaat sahasının tek veya çift eğimli düzlemler yerine konturlar içerdiği durumlarda en ideal çözümdür. AccuGrade 3D sistemi, GPS teknolojisini kullanarak bıçak konumunu üç boyutlu bir dijital saha planıyla karşılaştırır ve tasarım gerekliliklerinin karşılanması için operatöre veya hidrolik sisteme bıçağı kaldırma veya indirme sinyalini verir.

Gelişmiş GPS teknolojisi çözümleri tasarım planını kabin içinde görüntüleyerek operatöre daha fazla kontrol imkanı verir, doğruluğu ve üretkenliği artırır ve işletme maliyetlerini azaltır.

AccuGrade GPS Eğim Kontrol Sistemi, dozer operatörlerinin inceleme direklerine ihtiyaç duymadan yüksek doğrulukla tesviye gerçekleştirmesine olanak sağlayan yüksek teknoloji ürünü bir makine kumanda ve yönlendirme sistemidir. Dijital tasarım verileri, kabin içi operatör yönlendirme özellikleri ve otomatik bıçak kumandaları operatörün tesviye işlemini daha hızlı tamamlamasına yardımcı olarak daha yüksek üretkenlik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek kârlılık sağlar.

AccuGrade GPS, yüksek üretim oranlarının elde edildiği kaba temizleme işlerinden dar toleransların hakim olduğu toprak tesviye işlerine kadar çok çeşitli hafriyat uygulamaları için tasarlanmıştır.

Yapı dolgu zeminleri, otopark, yol ve otoyol gibi düz, tek ve çift eğimli düzlemsel tasarımlar, AccuGrade GPS sistemi kullanılarak makine üzerindeyken oluşturulabilir. Golf sahaları ve yüksek kaldırımların olduğu yollar gibi karmaşık 3B tasarımlar, tasarım mühendisleri tarafından ofiste oluşturulup bir kompakt flash kart yoluyla sisteme yüklenebilir.

Müşteri Desteği

Caterpillar, 25 yıldan uzun bir süredir hafriyat sektörüne elektronik ve elektrikli komponent ve sistemler tedarik etmektedir; Cat ürünlerinin değerini artıran ve müşterilerin üretkenliğini ve karlılığını yükselten uygulanabilir teknoloji çözümleri sunmaktadır. Cat Temsilciniz uygulamaya göre uygun makine sistemlerini belirlemenizde ya da sorumlu, bilgiye dayalı destek elde etmenizde size yardımcı olacaktır.

Üretkenliği ve Verimliliği Artırır

  • Üretkenliği %50'ye varan oranlarda artırır
  • Hafriyatı ilk defada doğru şekilde taşıyarak tahminlere dayalı çalışmayı ve maliyetli tekrar çalışmaları azaltır
  • İnceleme maliyetlerini %90'a varan oranlarda azaltır
  • Malzeme yararlanımını artırır
  • İşletme maliyetlerini azaltır
  • İş gününü uzatır

İşgücü kıtlığı konusunda yardımcı olur

  • İşgücü ihtiyacını ve maliyetlerini azaltır
  • Müşteriler işlerini daha hızlı tamamlayabilir
  • Derece direklerine, şerit hatlarına ve derece kontrol cihazlarına duyulan ihtiyacı azaltır
  • Operatörün dereceyi kabinden kontrol etmesine olanak sağlar
  • İş ilerledikçe derece direkleri kullanılması için duyulan işgücü ihtiyacını azaltır

Çalışan memnuniyetini artırır ve çalışanların işletmede tutulmasını sağlar

  • Kabin içi ekran, tasarımın kabinden kontrol edilmesini sağlar
  • Daha fazla sorumluluk ve çalışan memnuniyeti sağlar
  • Gerçek zamanlı sonuçlar sağlayarak operatörü destekler
  • İlerleme durumuyla ilgili gerçek zamanlı geri bildirimler çalışan memnuniyetini artırır, tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırır ve operatör stresini azaltır
  • Operatörün becerilerini geliştirir ve daha yüksek performans göstermesini sağlar
  • Operatöre yatırım yapılması en son teknolojilere yatırım yapılarak değer ve güven kazanılmasını sağlar

Güvenlik Kaygılarını Giderir

  • Derece direklerini ve kontrol cihazlarını çalışma sahasından ve ağır iş makinesinin etrafından kaldırır
  • Güvenlik Kilidi, sistem devre dışıyken bıçağın güvenli bir şekilde kilitlenmesini sağlar

Cat Makineleriyle Entegredir

  • Kanıtlanmış, optimize edilmiş dahili elektronik ve hidrolik sistemler
  • Makineye uygun olarak tasarlanmış komponentler maksimum güvenilirlik sağlar
  • Kabin ve kumanda kollarıyla entegrasyon kullanım kolaylığını artırır
  • Güvenlik kilidi (park freni, sistem durumu, rölanti süresi) güvenliği artırır
  • Cat Temsilci Ağı benzersiz hizmet ve destek sağlar.

Ekipman Çok Yönlülüğünü Artırır

  • Tak ve kullan bağlantılar lazer derece kontrol sisteminden GPS'ye ya da manuel kontrole hızlı ve kolay geçiş imkanı sağlar
  • Yüksek tutarlılık ve doğruluk sağlayarak üretim makinenizi bir ince tesviye makinesine dönüştürür