智能动力管理 为钻机性能带来革命性提高

 

在许多行业中,传统控制方式不能总是跟上科技的发展。对陆地钻机来说,很多钻井公司常年不间断运行发动机,因为他们一直以来都是这么做的。由于恰当地管理发动机运行需要经过许多培训和对细节的注意,所以不论需要多少动力都这样一直让发动机运行着,是能一直保证足够动力的最简单办法。

如今不断发展的钻井技术终于可以让那些陈旧、昂贵以及肮脏的工作成为过去。卡特彼勒 智能动力管理 系统可以优化发动机运行,降低成本,以及提高钻机生产效率和利润。

如何工作

这套完全自动化的系统可以根据钻井公司的具体要求进行编程。在运行过程中,系统会根据钻机性能和动力需求自动启停发动机组。

如果钻井条件有所改变或者需要人工干预,钻井公司可通过控制屏根据需要远程调整发动机。设备控制器可位于钻机控制网的任何地方,包括VFD/SCR控制房和钻机操作室。

这套系统还会不间断地监视并报告发动机状态,使钻井公司可以及时发现低效、维护问题或者发动机报警。

在许多行业中,古老的控制方式不能总是跟上科技的发展。陆地钻机将会进入新的篇章。

为何可行

钻机 智能动力管理 系统的主要优点是降低操作维护成本

  • 较少发动机在高负载时更高效地运行可以降低燃油成本。这项新技术可以消除在某一时间需要多少台发动机上线的争论,因为该系统可以根据设定的目标,自动运行,优化发动机性能及运行成本。一项研究证明一台配有智能动力管理系统的钻机可以在5000小时的钻井作业中可以减少10%的燃油成本。
  • 智能动力管理系统还可以降低发动机维护及维修费用。上述的研究表明配有动力管理的钻机发动机每天可累计减少19%工作小时,并可延长相应时常的维护间隔。
  • 从环境的角度来看,更好的发动机管理可以减少发动机运行时间从而降低碳排放,更高的燃油经济会降低温室气体排放。降低温室气体排放甚至可以允许钻机加入减缓全球变暖的行动中。

为什么卡特彼勒的系统是最好的

仅在石油这一领域就有无数可以提高效率、可支付能力以及环保性能的技术。只有卡特彼勒的智能动力管理系统包含了公司在此行业中长久的历史以及对此行业的深度了解。公司的旗舰产品3500系列发动机平台在过去的35年中遥遥领先,超过18万台发动机遍布世界各地提供了2千5百多万马力。卡特彼勒一直领导着钻机动力的的创新,是因为公司拥有75年来帮助用户钻井而累积下来对行业需求细致的理解。

智能动力管理 系统可以解决目前全球能源形势带来的挑战,并且能够帮助客户同时达到环保和生产的目标。由于这项系统来自卡特彼勒,我们可以保证钻井公司和操作员都将获得在所有类似的系统中最高质量和最可靠的, 并且由无与伦比的世界级卡特全球卡特经销商网络支持。

钻机智能动力管理系统最主要的好处是它控制成本的能力。