The Power of the Pump Electronic Monitoring System (PEMS)

压裂泵电子监控系统的力量 (PEMS)

几年前,我们已经为发动机和变速器开发了电子监控系统,这大大地提高了客户使用设备的安全性和生产效率。经验表明,这种技术是向前推进计算机与设备连接的重要一步。那么,为什么这种技术还没有使用到水力压裂泵上呢?在油田压裂增产行业中,动力端、特别是液力端,是维护保养重量最大的部件。因此,将压裂泵与监控技术相结合是有重要意义的。压裂泵电子监控系统,或者简称PEMS,它是一种管理压裂作业的新方法,能够减少停机时间,维护液力端和动力端部件,并且帮助避免特别大的故障。

 

PEMS可能是一个新的概念,但是它已经是一项成熟的技术,已经在三个作业量大的区块使用过。设备操作人员使用PEMS,很快发现它非常有用,这种效果是显而易见的。PEMS为压裂客户提供了很多明显的优势。以下是它的工作原理:

  1. PEMS可以在失效前检测到故障。它的主要功能是对令人惊讶的大量数据进行实时分析,寻找任何可能失效的迹象。这些数据通过一组全面的传感器收集,包括油温、油压、震动、排出端压力和吸入端压力等传感器。通过这些传感器收集到的数据经过专有算法的处理,当发现可能的故障信号时,设备操作人员将立即收到报警。这些报警类似于发动机和变速箱中使用的J1939报警和事件数据。PEMS还可以检测到泄露和气穴问题,这是流体端失效的主要原因。
  2. PEMS已经经过了广泛的测试开发。世界各地的水力压裂作业模式各种各样,而且,需要将测试的压裂泵运行到高转速和高压力下。收集测试数据也困难重重,因为每次测试的数据量都非常大。任何团队想开发压裂泵数据监测技术,这些都是明显的障碍。但Cat为了压裂泵操作人员,已经克服困难,完成了工作。使用PEMS后,设备操作人员不需要亲自处理这些数据,只需要将系统联机,根据需要进行操作。
  3. PEMS适用于改装,可用于Cat或其他品牌压裂泵。PEMS适用于大多数品牌和各种型号的压裂泵,并且可以像大多数ECM(电脑板)一样安装在易于接近的位置。将PEMS电子监控系统集成到压裂泵上,是一项容易的工作。同时对于Cat新压裂泵,也是一个新的可选选项。
  4. PEMS是值得依赖的电子监控系统。目前,对于有效避免常见并且维修费用昂贵的故障,PEMS已经体现其价值。但是,Cat的工程师还在努力将它变的更好。未来的PEMS还将以增加机油品质传感器为特色,并最终与变速箱DTOC(变速器动态输出特性)功能配合使用,使变速箱DTOC(变速器动态输出特性)的自动化功能更加精确和高效。目前,PEMS已经可以与Cat Connect系统集成,允许设备管理人员从同一个控制台远程响应报警并设置维护保养计划。

压裂泵都会不可避免地出现磨损, 但使用了PEMS,设备操作人员可以很好地根据预测,安排部件保养计划,避免长时间停机。


CAT® DYNAMIC TRANSMISSION OUTPUT CONTROL (DTOC) 让油服作业轻松精确

通常,由操作人员手动控制压力,这样需要操作很多次才能完成任务。而拥有油服作业的Cat DTOC解决方案之后,就可以为这些任务提供必需的自动化设计。Cat DTOC技术可与当前所有压裂变速箱以及我们较小的CX31和CX38变速箱兼容。它是一个纯粹基于软件的解决方案,不需要额外的硬件。DTOC可以集成到几乎任何第三方控制系统中,并且对于任何有经验的油井服务操作人员来说都易于上手。

了解更多

需要电机?卡特彼勒为您服务

Cat发动机已经成为全球气体压缩动力的首选,但它们并不是气体压缩的唯一选择。对于类似页岩作业这样对噪音或者排放有严格要求的区域,Cat电机是Cat发动机可靠的替代选择。在燃气发动机领域,卡特彼勒一直以来都是受人尊敬的品牌。卡特电机同样采用了相同的无与伦比的专业技术,但卡特彼勒电机比同类产品在配套和使用上更加便利。

了解更多