延长您的液体端的使用寿命

延长您的液体端的使用寿命

Cat® XD 产品为你铸就

Cat® XD 极重负荷型液体端

考虑到油井增产液力端源源不断地面临的严苛条件,疲劳、开裂和最终的故障不可避免。但我们在设计液力端时可以让它能够承受更多的疲劳,从而延后其开裂,使其可以更长时间地保持不发生故障 — 从而避免停机时间,帮助您节省资金。这就是 Cat® 极重负荷型(XD,Extreme Duty)碳钢和不锈钢液力端的特点。

久经考验的外部几何形状增加强度

我们无法改变液力端内部的环境,流体压力和循环应力的持续变化最终会导致疲劳。但我们改变了几何形状设计,以显著降低这些应力。具体方法如下:

在先前的设计中,我们将五个孔并排布设在一起。三个内孔在耐受疲劳方面毫无问题,因为它们可以通过两侧的孔获得额外的强度。但外侧的两个孔则更容易因循环负载而受到影响。

Cat XD 液力端在两个外孔上采用了附加材料,使之像内孔一样受到支撑。这将实现更高的自紧强度,因此交叉孔内的残余应力水平更高,这是一种在循环负载环境中延长液力端使用寿命的非常有效的方法。

通过无槽式设计消除应力

所有 Cat XD 液力端均标配无槽式阀保持装置,这是另一种疲劳对抗机制。尽管有槽式设计可以保持阀体的位置,但在液力端开槽会在工艺过程中产生两个巨大的应力梯级。无槽式阀挡设计消除了这种常见的工业设计缺陷(这一缺陷也是开裂的主要原因之一)。

更高效的阀体配合更大的柱塞

以往,较大的柱塞尺寸需要更大尺寸的阀体,只有这样才能容纳柱塞的更高流量。而为安装更大的阀体而腾出空间意味着要去除液力端核心的部分材料,降低其强度,导致其更容易发生故障。

Cat XD 液力端将较大的柱塞与更小、更高效的阀体配合使用 — 4.5 英寸的柱塞与 4 系列阀体配合使用,同时丝毫未牺牲速度。Cat 阀体提供了更高的升程,与市面上的其他阀体相比,对液流的阻碍更小,因此 4 系列阀体的性能表现可达到 5 系列阀体的水准。

利用 Cat XD 碳钢和不锈钢液力端,您可以获得更多抗疲劳材料,此外所有尺寸的柱塞的流速都会有所提升。与您的 Cat 代理商沟通,了解如何在您的应用中将这些液力端投入使用,并且体验立竿见影的正常运行时间和使用寿命改进。


压裂泵机型

压裂泵机型

获得有关 Cat 修井泵的更多信息

获得有关 Cat 修井泵的更多信息