Caterpillar 欧盟 Stage V 发动机在功率密度、燃油经济性、可靠性和灵活的安装配置方面树立了高标准。

全球发行:2018 年 4 月
发行编号:284PR18

Caterpillar 目前在其工业产品线中开发高生产率、高燃油效率、高功率密度、符合欧盟 Stage V 标准的发动机,范围从双缸 C0.5 到 12 缸、32 升 C32 发动机。Cat ® Stage V 发动机的目标包括开发更高效的后处理系统、简化 OEM 客户机器中的安装,以及通过更高的生产率、更高的燃油效率和优异的可靠性为 OEM 机器的最终用户提供增值价值。

例如,Cat C9.3B 发动机已获得欧盟 Stage V 排放认证,目前已经投产 - 比业界最新和最严格的法规要求提前 10 多个月达成目标。

""7.2 至 18 升发动机的研发部门产品总监 Jeff Moore 表示,"对于 Caterpillar 而言,C9.3B 的认证是一个令人兴奋的里程碑事件,我们深信,这个发动机将能够满足客户对可靠性和皮实性的期望,虽然它所采用的包装更为简单、轻便,但功率和扭矩却更大。通过在实验室环境和客户的实际应用场合中测试发动机极限,Caterpillar 已经证明 C9.3B 的优点。"

六缸、9.3 升 C9.3B 发动机所基于的核心发动机自 2011 年起已投产,在现实世界非公路作业中记录的工作时间超过 2 亿小时。凭借久经考验、可靠的核心发动机以及大量柴油颗粒滤清器(DPF,Diesel Particulate Filter)经验,Caterpillar 将欧盟 Stage V 发动机开发重点放在简化设计、改善性能和降低安装复杂度。

C9.3B 将新型高压/共轨燃油系统与简化的空气、电力和后处理系统相结合,产生高达 340 kW(456 hp)的功率和 2088 Nm(1540 lb.-ft.)的扭矩,与前代机型相比,功率提高 18%,扭矩提升 21%,重量减轻 12%。

""Moore 说:“最终用户将会看到这种改进带来的性能提高回报,在寒冷的气候下,燃气油耗最多可减少 3%,而且起动能力非常优异。”

"荣获专利的后处理技术提供了紧凑、轻便的设计,与欧盟 Stage IV/Tier 4 Final 配置相比,尺寸缩小 39%,重量减轻 55%,并且此新款设计提供了透明再生,以确保最佳的机器性能和正常运行时间。"

与所有 Cat 9 至 18 升发动机一样,C9.3B 提供有各种配置款式,其中包括那些具有由工厂安装、安装在发动机上的后处理系统和散热器的配置款式。对于 C9.3B,总共有 2000 多种独特配置可用。

""Moore 说:“"我们理解,并非所有客户都有资源以相同规模进行设计、制造和验证。”出于这个原因,Caterpillar 设计的产品具有非凡的灵活性,能够适应各种 OEM 要求,从而降低安装成本。"

除了 C9.3B 之外,Cat 大型发动机欧盟 Stage V 产品系列还包括 12.5 升 C13B,它采用的技术与 C9.3B 的技术类似,额定功率达到 430 kW(577 hp)。

此外,Caterpillar 还对其现有 C13、C15 和 C18 欧盟 Stage IV/美国 EPA Tier 4-Final 发动机进行认证,以便符合欧盟 Stage V 排放标准。这些发动机的 Stage V 认证将在不改变客户接口点以及仅轻微改变 DPF 的情况下实现,使客户可以专注于其产品的整体改进。此系列的 Cat 发动机和 DPF 溶液具有接近 1 亿 7 千万小时的作业时间,现场表现出色,性能得到认可。

对于 C13 至 C18 发动机,Caterpillar 将在五月份开始接受欧盟 Stage V 指令,并且计划在 10 月份运送生产用发动机。C13B 将于 2019 年提供。

我们将为 C9.3B 和 250 至 597 kW(335 至 800 hp)功率范围的所有其他 Cat 产品提供双标签认证 - 欧盟 Stage V/美国 EPA Tier 4-Final(以及日本 2014/韩国 Tier 4-Final)。此灵活性使各个地区的客户可以开发产品、零件和服务的通用性。凭借具有相似性能和共享通用核心发动机部件、机器接口和控制架构的适合对排放限制较松的国家/地区的产品,Cat 产品系列适用于由 Cat 代理商网络支持的全球客户群。

请访问 www.cat.com/stagev,查看有关 Stage V 发动机的更多信息;请访问 www.cat.com/industrial-oem,了解有关全系列  Cat 发动机的更多信息;请访问 www.cat.com/dealer-locator,找到您所在区域的 Cat 代理商。

 

# # #

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构可以在相关地区提供产品和服务的确认后才发布产品信息,但我们还是敬请编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2018 Caterpillar 保留所有权利

 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo