面向全球发布:2014 年 8 月
发布编号:195PR14
Cat® 826 垃圾填埋压实机自 1978 年以来便为这种严苛的应用树立了设计典范,随着 K 系列压实机的推出,其设计特色在操作员舒适性和安全性、操作简便性、耐用性、可靠性、低成本运营及生产率方面获得进一步提升。有两种 Cat C15 ACERT™ 发动机可选,符合美国 环保署 Tier 4 Final/欧 IV 排放标准或美国 环保署 Tier 3/欧 IIIA 等效排放标准。它能向 826K 动力传动系输出 405 净马力(302 kW),该传动系配备 2F/2R 行星动力换档变速箱、锁止变矩器和重负荷星齿轮轮轴,可满足三种新的车轮-齿尖配置。826K 工作重量达 90207 磅(40917 kg),其整体式结构经过多次翻修后依然相当坚固,因此耐用性十分出色。
为了节省燃油,826K 引入了经济模式,操作员选择该模式将会限制发动机转速,并在不需要最大扭矩时允许机器以自动换档模式运行。为了改善操作便利性,左踏板可以充当制动器、变速箱空档器及发动机减速器,操作员可以使用该踏板临时超控油门锁设定的发动机转速,以便在障碍物周围安全地操纵机器。为获得最佳的响应和控制,826K STIC™ 系统允许通过单操纵杆实现转向和变速箱控制。
在 826K 的设计中,操作员的舒适性和便利性得到进一步增强,体现在配有角度平缓的带照明登车梯和折叠式 STIC 扶手,便于操作员进出驾驶室。Cat 舒适系列空气悬浮座椅采用了超厚座垫,能够移动调整附加的电液压 STIC 控制箱和机具控制箱。驾驶室隔离安装在机架上,利用过滤的空气为驾驶室加压,并能自动保持所选温度。控制面板采用了带有 LED 指示灯的大尺寸背光开关,简单的双位摇臂开关用于控制停车制动。
动力传动系/结构/护罩
826K 通过集成式电子控制装置中的 Caterpillar 单离合器变速系统实现均匀、平稳的换档。变速箱传动装置经过冶金技术和热处理打造而成,确保性能稳定可靠和长久耐用。826K 使用的锁止变矩器有许多优点,包括动力传输更高效、系统发热更少、行驶速度更快以及燃油效率更高。C15 发动机的怠速停机系统可以进一步节省燃油,而发动机延迟停机则增强了发动机耐用性。
由于垃圾填埋压实机在最恶劣的环境下工作,因此 Caterpillar 为机器设计了特制结构,赋予其长久的耐用性。全箱型截面后机架能承受强大的扭转力和冲击力,转向油缸基座可以将转向负载有效传递到机架,轮轴安装架作为重负荷部件有利于保持机器的整体结构完整性。
专用护罩防止 826K 的系统和部件受到作业现场的威胁,比如堆积的碎屑、化学品以及可能缠绕车轮组件的金属丝和塑料。
液压启动式发动机护罩和动力传动系护罩保护着各种部件,防止碎屑堆积;前机架护罩进一步防止垃圾积累在机架内,起到保护液压管路的作用;轮轴防缠绕护罩和密封件护罩减少了物料缠绕轮轴的可能;细网进气栅防止物料进入发动机室;机罩下方通风系统阻挡垃圾侵入冷却组件;冲击杆和清洁爪有助于保持车轮清洁,从而获得最佳的压实效果。
车轮和轮齿
为改善机器性能,并满足独特的垃圾填埋应用,826K 搭载了三种新的车轮和轮齿配置。叶片式轮齿配置能以更小的重量提供更大的牵引力,从而以较低的燃油消耗获得高性能。十字轮齿属于传统设计,边坡稳定性高,而组合式轮齿在实用方面兼顾了机器性能、燃油经济性及边坡稳定性这些重要因素。
维修保养方便性/技术
为提高 826 系列压实机维修人员的安全性,机器将日常维护点集中在一起,便于从地面或带有扶手的防滑走道进行保养维修。发动机室两侧的外摆式门方便执行日常维修检查,生态排放口简化了维修,有助于防止溅溢。机器提供的外摆式梯子有利于检修发动机。此外,燃油和液压油外摆式冷却器简化了清洁工作,地面电源维修中心配有电气断路开关、发动机紧急停机开关及梯道照明开关。
为了进一步提升维修保养方便性,826 系列集成了 Cat 重要信息系统(VIMS™ 3G),操作员通过易于查看的图形显示屏(配备触摸屏界面)便可以了解机器的工作状况。为了扩展机器的监控性能,Cat Product Link™ 系统可提供事件和诊断代码以及工作小时数、燃油油位和怠速时间等数据。相关信息会被传输到基于 Web 的安全应用程序 VisionLink® ,程序中含有许多强大的工具,能将信息传送给机器所有者和代理商,包括工作时间和怠速时间的关系及图析功能等。
机器技术规格 | ||
发动机 | Cat C15 ACERT | 更多 |
净功率 | 405 hp(302 kW) | 更多 |
最大工作重量 | 90207 lb (40917 kg) | 更多 |
最大液压流量 | 30.9 gpm(117 L/min) | 更多 |
主安全阀压力 | 3495 psi(24100 kPa) | 更多 |
燃油容量 | 206.6 gal (782 L) | 更多 |
操作员声压级(标准) | 73 dB(A) | 更多 |
操作员声压级(消音) | 72 dB(A) | 更多 |
###
编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们已尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认了产品和服务已在相关地区推出后,才发布产品信息,我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术参数。
新闻稿联系人
Caterpillar 商业新闻媒体代表
美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com
欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com