Cat® 990K 集料装卸机在再装卸应用中提升轮式装载机的生产效率

990K

Cat® 990K 集料装卸机在再装卸应用中提升轮式装载机的生产效率

全球发布:2018 年 12 月
发布编号:589PR18

Caterpillar 推出旨在集料场应用中处理更大有效负载的 990K 集料装卸机。与标准 990K 相比,该新型集料装卸机的有效负载增加了 25%,使客户能够更快地装载卡车和轨道车,并在装运和仓储管理任务中移动更多的物料。

Cat® 990K 集料装卸机的有效负载为 22 短吨(20 公吨),并且全转向静态倾翻负载为 96426 lb(43738 kg)。附加的配重可以保持机器的稳定性,而坚固的 990K 结构确保了集料装卸机配置的长久耐用性。 装载机可以充分利用通用铲斗和煤炭铲斗来获得更大的容量。

990K 集料装卸机提供两种升程配置,一种是具有 13.5'(4108 mm)卸载间隙的标准升程配置,另一种是具有 15'(4569 mm)卸载间隙的高升程配置。增加的容量和高卸载间隙使客户能够以更低的每吨成本、更快的速度和更佳的装载次数匹配将物料装载到轨道车和大型卡车上。

990K 集料装卸机是对 Cat 大型轮式装载机系列中较小的 986K 和 988K 集料装卸机的补充。然而,它并非专门设计用于采石场工作面或其他碎石应用场合。

以 990K 为基础进行建造

新型 990K 集料装卸机秉承了 990K 轮式装载机久经考验的功能。990K 动力传动系提供强大的操作性能和出色的燃油效率。Cat C27 发动机为装载机提供动力,净功率高达 699 hp(521 kW)。更低的发动机转速有助于减少油耗。此外,ECO 模式(按需油门)、发动机怠速停机系统和发动机怠速降档/自动恢复系统进一步节省了燃油。

Cat 独有并经过现场验证的叶轮离合器变矩器利用锁止离合器提供直接驱动,提高燃油经济性、缩短循环时间并减少热量排放,尤其是在装运应用场合中,更是如此。该系统允许操作员平衡轮辋牵引力和液压动力以实现最佳的装载效率。“正流量控制”机具液压装置使用电子控制的可变排量泵,可以根据操作员的控制输入精确地分配液压油流量。

它提供许多传动系选件。集成的轴冷却和行驶控制选件特别有益于装运作业。

操作台配备了可提供自定义操作员信息的第 3 代 Cat 重要信息管理系统(VIMS)、循环计时器和可在行驶中进行有效负载称重的集成有效负载控制系统。图形化信息显示屏易于使用,并始终将重要信息显示给操作员。Cat Comfort III 座椅集成了控制装置,可以实现平稳、舒适的操作。变速箱控制装置与 STIC 转向杆集成在一起,便于进行行驶控制。

990K 配有 Cat Vision 后视摄像系统和驾驶室内显示屏,使操作员能够看到装载机后方的区域。作为选件提供的 Cat Detect 对象检测系统以摄像系统为基础并配有雷达和驾驶室内软件,在雷达覆盖范围内检测到对象时,会通知操作员。这些系统可增强操作员对周边环境的了解,尤其是在拥挤的装载区域中。

如需了解 Cat 轮式装载机的更多信息,请联系当地的 Cat 代理商或访问 www.cat.com

 

 

# # #

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及本文所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2018 Caterpillar 保留所有权利  

 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo

产品和服务新闻

请参阅 Caterpillar 最新的产品和发动机声明。

请参阅最新的新闻