Caterpillar 摊铺机产品系列新增 AP1000F 和 AP1055F 摊铺机

Caterpillar 摊铺机产品系列新增 AP1000F 和 AP1055F 摊铺机

面向全球(欧洲除外)发布:2014 年 11 月
发布编号:558PR14

性能改进与客户友好型界面技术是 Cat® Paving Products 制造的 F 系列摊铺机的主要优点。

燃油效率

多种功能有助于在保持高性能水平的同时提升燃油效率。由于采用符合欧盟 Stage IV 和美国 EPA Tier 4 Final 排放法规的 167 kw(225 hp)Cat C7.1 ACERT™ 发动机,发动机性能有了进一步的提升,而动力不受丝毫影响。在某些 F 系列机型上,还可安装符合等同于美国 EPA Tier 3 与欧盟 Stage IIIA 排放标准的 Cat C7.1 发动机。它的功率高达 186 kW(249 hp)。

省油模式是 F 系列摊铺机的标准配置。当与发动机转速自动控制功能配合使用时,省油模式可以有效地管理发动机的转速,从而优化燃油经济性、降低噪音水平和保持摊铺机平稳运行。当发动机达到负载上限或需要额外冷却时,该控制功能会自动调整发动机的转速。

集成式发电机和熨平板加热系统

位于新型熨平板加热系统后面的集成式发电机是另一项省油改进功能。F 系列发电机是 Caterpillar 独家拥有的功能,它由先前设计和制造高度创新型 Cat D7E 履带式推土机的同一团队所研发。

集成式发电机直接连接到摊铺机的发动机,并且作为机器的核心部件进行工作。SE60 系列熨平板优化的热量分布与发电机相结合,可使熨平板在大约 15 分钟的时间内达到正常工作温度,而之前需要 30-45 分钟。

在加热时,F 系列摊铺机以大约 1300 RPM 的转速运行,而某些竞争机器的转速通常高于 2200 RPM。较低的转速要求降低了噪音水平,因此当工地处于居民区时,可以在上午的更早时间开工。

技术

触摸屏提升了操作员操作和调节机器的灵活性。彩色显示屏提供更出色的可视性和更易于使用的选项。新功能控件可以通过触摸屏访问。常用功能仍由开关控制。

全新的单开关自动供料机系统简化了设置过程,并且有助于经验和技能水平不同的操作员实现一致的摊铺质量。

在熨平板温度传感器出现故障的情况下,熨平板加热系统诊断功能可使机器不间断地执行摊铺作业。该系统可以自动补偿,从而实现平稳的不间断摊铺。

传送带的供料速率控件现在可以通过熨平板进行控制。以前,只有摊铺机的操作员可以控制传送带的供料速率。同样地,摊铺机的操作员现在还可以调整混合料的高度,进一步提升了灵活性。现在,还提供了一个悬垂式控件,让熨平板操作员可以站在机器的侧面工作。

操作控制台

操作控制台采用了增强的功能。控制台根据承包商的需求进行了简化,而且提供了他们所需的灵活性。喜欢较少选项的员工轻松拥有整洁、高效的控制系统 — 而且大多数选项的位置都与旧机型一样。对于希望利用更多功能的操作员,可以通过触摸屏访问不同的菜单。

只需轻轻一触单个开关,即可在不同的操作台之间切换独特的推进和供料机系统设置。在两个操作台上,均可自动调整速度以及操作和行驶模式。

摊铺机操作员无需离开座位即可执行各种不同的熨平板调整。现在,Cat 坡度控制系统可以从摊铺机控制台进行操作(如果需要)。单按钮的自动供料机系统执行四个开关的工作。自动供料按钮可在运行螺旋输送装置和运行传送带之间交替使用,可帮助操作员从一开始就形成正确的材料高度。

预热/清理模式让供料机系统以较慢的速度运行,因此操作员可以执行冲洗工作。它还能自动升起螺旋输送装置以方便运输。如果员工不希望使用所有控件和相关技术,熨平板上提供了“锁定”功能,可以防止意外使用。

Mobil-Trac™ 底盘系统

F 系列摊铺机配备了创新的底盘系统。无论道路如何崎岖不平,全转向架式的支重轮均可以与底盘系统表面密切接触。摆动转向架尽可能减少了偏离和牵引点的移动,确保沥青层平整度更高。

Mobil-Trac 系统(MTS, Mobil-Trac System)采用摆动转向架和橡胶履带,而不是标准的钢质履带。橡胶履带是依靠摩擦力驱动的履带,提供花纹型或平滑型两种类型。MTS 可以实现与轮式摊铺机相匹配的行驶速度。基本上,该系统组合了履带式摊铺机的牵引力优点和轮式摊铺机的机动性优点。另外一个主要优点是更出色的操控性。

轮式底盘系统

F 系列轮式摊铺机可以提供六轮驱动选项。六轮驱动采用增强的液压系统来优化牵引力,提供的前轮拉力比先前机型多出 200% 以上。前轮辅助或四轮驱动选项提供的前轮拉力比先前机型多出 50%。新型子午线轮胎增加了牵引力。在压实的砂砾地基和沥青层上测试时,该轮胎提供的拉力比现有的子午线 Sand-Rib 轮胎多出 20% 以上。

选件

提供三种熨平板选件:SE60 V、SE60 V XW 和 SE60 VT XW。XW 型采用通用的框架结构,其中 V XW 仅提供振动熨平板,VT XW 则提供振动熨平板和夯杆。

由于采用了 Caterpillar 专有的耐磨钢,熨平板的使用寿命更长。该耐磨钢还用于平地机铲刃以及 AS3301C、AS3251C 和 AS4252C 熨平板。

熨平板加长板配备了独有的双速比例控制装置,不仅可在障碍物附近作业时提供更高的响应灵敏度,而且还能在公路应用中提供更精确的控制。悬垂式控件可以调节选装的液压端闸板的高度,以及扩展器宽度和牵引点高度。该控件为熨平板操作员提供了更出色的位置灵活性。另外,还安装了机械加工的熨平板框架,以便于熨平板的安装(通过螺栓安装至框架)。

由于占用空间小、重量轻,SE60 V 熨平板提供了卓越的驾乘质量和沥青层质量,并且可用于市区的许多应用场合。该熨平板取代目前的 AS3301C 振动熨平板。

SE60 XW 系列熨平板可以提供极其紧密的沥青层纹理和更高的密度。XW 系列还能在 10 m(33’)的整个宽度范围内对熨平板冠部、加长区和加长高度进行全面的液压控制。这对于在宽摊铺应用中实现最优的沥青层纹理和密度特别重要。

###

 ;

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间间隔有所不同。虽然我们已尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认了产品和服务已在相关地区推出后,才发布产品信息,我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术参数。

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo