Caterpillar 发布了出厂 安装的灭火系统

全球发布:2016 年 9 月
发布编号:479PR16

Caterpillar 现在在某些型号的 Cat® 露天采矿设备上提供出厂安装的灭火系统。Caterpillar 工程师采用的集成设计有助于确保系统实现高可靠性和更高的耐用性。工厂安装选项还可以缩短现场安装所需的时间,从而加快机器的交付。    

目前配有出厂安装的灭火系统的 Cat 机器包括 D10T2 推土机和 777G 非公路用卡车。我们的计划要求为其他的 Cat 采矿机器(例如 D11T 推土机)提供出厂安装的系统。对于这些机器,安装的 ANSUL® CHECKFIRE 210 检测和启动系统将配有 ANSUL LVS 液态灭火剂灭火系统。LVS 灭火系统的灭火剂既能灭火,又具有卓越的过热表面冷却能力,还能阻隔燃油和切断氧气,以帮助避免复燃。Caterpillar 和 ANSUL 工作人员密切合作,以优化系统配置和验证喷洒覆盖范围。

Caterpillar 的设计集成可确保按照 Caterpillar 的工程标准分配经过结构化验证的足够空间,用于布置和牢固地安装灭火系统部件 — 检测线、抑制剂管路和喷嘴。在安装硬件时,工厂安装无需花费很多天的时间进行拆装。例如,在装好 D10T2 以使其能够投入使用时,出厂安装的灭火系统可以将所需的时间缩短三天。调试了机器之后,需要由经过授权的 ANSUL 经销商进行现场认证。  

有关 Cat 露天采矿机器上出厂安装的灭火系统的更多信息,请参观 Caterpillar 在 MINExpo 2016 上的展位或者联系您的 Cat 代理商。  

# # #

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2016 Caterpillar 保留所有权利

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo