Caterpillar 发布新型 Cat® M320 轮式挖掘机
设计侧重于提高操作员的工作效率并减少停机时间。
美国德克萨斯州欧文市,2026 年 5 月 12 日 – 如今,客户要求机器坚固强劲,并在作业现场发挥出色性能,以帮助降低运营成本并提高生产效率。新型 Cat® M320 轮式挖掘机专为建筑、公用事业及道路养护应用而设计,更易于使用,效率和稳定性方面均有所提升,同时降低了运营成本。
操作员环境和控制装置
M320 驾驶室经过设计,控制装置触手可及,从而帮助提升操作员的舒适度和工作能力。高分辨率触摸屏监视器提供直观的操作界面,帮助操作员在整个工作日中保持稳定的表现。
M320 还配备了一项新的自动车轴锁定功能,当行驶踏板处于空档且机器速度接近零时,该功能会自动启动。双向行驶踏板用于控制机器的移动。与之前的型号相比,M320 采用了长轴距,有助于提升稳定性。
保养与安全
与之前的设计相比,Cat M320 用户的保养成本最多可降低 17%,这有助于减少停机时间,提高机器的整体正常运行时间。1
其他特性包括:
- 液压滤清器更换周期延长至 2000 小时,并配备反排阀
- 与 320 挖掘机的零件通用性
- 润滑周期长
- 小型驾驶室立柱和大尺寸车窗
- 可选右侧视摄像头
- 驾驶室内的回转锁有助于防止意外回转运动,并在机器行驶过程中将前连杆牢固锁定
效率提升
M320 采用 Cat C4.4 发动机,符合中国非道路国四和巴西 MAR‑1 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 标准。发动机转速自动控制功能可在机器不工作时使发动机自动进入怠速模式,帮助减少燃油消耗。保养周期延长,进一步帮助在机器使用寿命期间减少停机时间。
M320 的行驶速度可达 35 km/h(22 mph)。其先进的液压系统在提供精准挖掘控制的同时,实现了动力与生产效率的平衡。辅助液压选件可支持多种 Cat 工装,且这些工装与 Cat 320 挖掘机通用。
有关新型 Cat M320 轮式装载机的更多信息,请联系 Cat 代理商或访问 cat.com。
1 保养成本基于建议的保养周期和建议的部件大修计划,与 M320(04B)和 M320(05D)对比得出。
# # #
关于 Caterpillar:
一个多世纪以来,Caterpillar 一直助力建设一个更美好、更具可持续性的世界。2025 年,Caterpillar Inc. 的销售额和收入达到 676 亿美元,成为建筑机械、采矿设备、非道路用柴油和天然气发动机、工业用燃气轮机以及柴电机车领域的全球领先制造商。依托全球最大的独立代理商网络之一及 Cat Financial 提供的融资服务,公司的主要业务部门:电力与能源、建筑行业和资源工业,正通过卓越的商业实践与先进技术,通过技术精湛、敬业奉献的全球团队,助力客户解决最严峻的挑战。如需了解详细信息,请访问 www.caterpillar.com。
Caterpillar 在各个区域推出产品和服务的时间间隔有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与独立代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与 Cat 代理商确认产品的供应情况和技术规格。
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相对应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。
VisionLink 是 Caterpillar Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
新闻咨询:
Johanna Kelly
Caterpillar 商业新闻媒体代表
Kelly_Johanna_L@cat.com
发布地区:非洲、中国、中东、南美洲和东南亚
发布编号:9PR26 — 2026 年 5 月
最新产品信息
-
Caterpillar 推出了全新 Cat® 707 宽车斗卡车,采用可翻新的经济高效设计
耐用的新型 Cat® 707 宽车斗卡车配备了完全集成的 Cat 动力传动系,包括 Cat C13 发动机、Cat 自动变速箱以及拥有专利的 Cat 车轴。
了解详情 -
Caterpillar 的 140 操纵杆式平地机升级至新一代
Caterpillar 推出全新 Cat® 140 LVR 平地机,将其升级至新一代平台。
了解详情 -
新型 Cat® 980 GC 轮式装载机不仅性能卓越,而且拥有和运营成本低,可轻松拥有且操作简单
新型重负荷 Cat® 980 GC 轮式装载机配备按需运转的风扇、负载感应液压系统、直观的控制装置和高性能系列铲斗,可实现低油耗。
了解详情 -
Caterpillar 的操作指南资源,帮助客户自信地维护设备
Caterpillar 近期推出全面的操作指南视频库,方便那些希望自行完成设备维护保养和修理的客户使用。
了解详情