Caterpillar 为长壁开采刮板输送机开发了新型高扭矩驱动系统

Caterpillar 为长壁开采刮板输送机开发了新型高扭矩驱动系统

全球发布:2016 年 9 月
发布编号:464PR16

用于长壁开采刮板输送机的新型 Cat® HTD4100 高扭矩驱动系统自动化程度更高,可提高速度、加强扭矩控制和改善实时监控,而且它采用的模块化设计简化了安装和维护。这个创新的系统实现了快速的响应和精确的控制,可减少输送链磨损和出现故障的机会,高扭矩马达无需提高转速即可提供最大扭矩,在最大限度减少磨损的同时优化了生产。

新型驱动系统包括两个主要部件 - 变频逆变器以及马达和齿轮箱的结合体。在这个新型的 Cat 系统中,由中压变压器控制的扭矩马达取代了交流感应马达。该驱动系统采用了直接扭矩控制这一控制原理,这是目前最先进的交流驱动控制技术。

由变压器控制的扭矩马达可以在 0 到 300 rpm 之间的低转速下运行,而感应马达的低转速也高达 1500 rpm。更低的转速可以将作用于输出轴的惯性减少 1/8 并让系统能够快速作出反应,因此可以在输送机堵塞时减少甚至彻底防止齿轮箱和链条损坏。

模块化驱动系统的马达装机功率为 1250 kW(60 Hz 时为 1900 hp),最大扭矩为 650000 Nm(480000 lb-ft)。扭矩马达采用的设计省却了很多档位,让整个系统能够得以简化。这样还可以将马达的尺寸缩小,但保留与体型比它们大 20% 的系统相同的扭矩能力。更小的尺寸可以灵活地布置长壁开采入口。该系统的零件更少,因此提高了可靠性;标准化的部件简化了系统支持。

除了软起动和停机外,HTD4100 还实现了非常快的加速度。可变的输送链速度可以高效地适应生产条件,因此减少了输送机的磨损。

此外,该系统的效率也比传统的驱动系统高 5%。更高的系统效率意味着更少的能耗和更低的冷却要求。 

Caterpillar 能够配置高扭矩驱动系统,以便针对现有的长壁开采工作面输送机进行改造。我们计划提供多种高扭矩驱动系统,以在 300 kW 到 1600 kW(400 hp 到 2100 hp)的机械功率范围满足 3.3 kV 或 4.16 kV 的电压需求。我们还将推出用于其他应用场合的系统,例如长壁开采刨煤机系统和分段装载机。       

Cat HTD4100 高扭矩驱动系统将于 2017 年开始进行现场试运行。有关更多信息,请参观 Caterpillar 在 2016 年 MINExpo 博览会上的井下采矿展区、联系 Cat 代理商或者转到:www.cat.com/mining

 

# # #

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2016 Caterpillar 保留所有权利  

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo