Caterpillar 扩展大型机器选件,以包括适用于特殊应用场合的无前端液压铲

Caterpillar 扩展大型机器选件,以包括适用于特殊应用场合的无前端液压铲

全球发布:2016 年 11 月
发布编号:526PR16

Caterpillar OEM 解决方案扩展其大型机器选件,以包括重量超过 100 公吨的无前端液压铲。 为了容纳具有更大能力和灵活性的较大型专业前端附件,Caterpillar 现在提供采用无前端配置的 Cat® 6015B 至 6090 液压铲,适用于移动和基座安装型应用场合。 这些机器的动力单元功率范围为 606 kW 至 3360 kW(813 hp 至 4500 hp)。

Cat 无前端液压铲由世界各地的 Cat 代理商提供支持,可提供强大可靠的平台,在大量行业和应用场合中实现优异的生产性能。 这些机器从事的专业应用场合包括重型和海洋工程建筑、疏浚和海岸防护、采石和集料、散装物料搬运以及拆除。

若干种不同的配置总成可用于适应各种应用场合。 无前端液压铲通常与非标准的前端附件和工装机具结合使用。 它们有柴油机型和交流电驱动型,进一步扩大灵活性。 此外,仅限上部的配置总成可供永久安装在基座上,频繁用于疏浚和物料搬运。 上部可以将标准车身用作结构性安装平台,并且在提供时可带回转驱动系统,也可以不带回转驱动系统。 对于需要大型履带式底盘系统的应用场合,基于液压铲的底盘系统配置总成可用作完整的移动平台,支撑超过 100 公吨的负载。

使用 Cat 无前端液压铲配置总成的优势包括以下方面:

  • 能够仅订购所需的部件来进行优化
  • 能够容纳尺寸更多、品种更全的工装机具
  • 能够增大稳定性来精确控制铲斗或其他工具
  • 能够利用 Cat 底盘系统技术的耐用性和可靠性
  • 能够增大车队与重量超过 100 公吨的机器的通用性

借助我们在采矿、挖掘和物料搬运方面的数十年经验,无前端液压铲采用久经考验的 Cat 技术,可提供高生产率、耐用性和可靠性。

有关选择无前端液压铲配置总成、采购非标准附件或任何其他问题的更多信息,请发送邮件到 oem_solutions@cat.com 联系 Caterpillar OEM 解决方案,或访问 www.cat.com/oemsolutions

# # #

编辑人员请注意:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。 虽然我们已尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认了产品和服务已在相关地区推出后,才发布产品信息,但我们还是敬请编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2016 Caterpillar 保留所有权利

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求 www.cat.com/requestCatinfo