Caterpillar 推出可连接更多资产的全新 Product Link™ 功能

全球发布:2017 年 2 月  
发布编号:68PR17

在 2017 年美国国际工程机械展览会(CONEXPO-CON/AGG)上,Caterpillar 将推出可让设备经理连接其所有资产的全新 Cat® Connect 硬件和软件,这些资产涵盖从最大型土方工程机械到最小型发电机在内的各种设备,包括轻型和重型卡车和多功能车辆。全新 Cat Product Link 技术可以连接任何品牌和类型的动力型或非动力型设备,并且它们均通过统一的系统 — VisionLink® 进行报告。

这一全新技术提供多个通信通道(蜂窝、卫星和蓝牙),以最大限度地匹配用户的资产类型和需求。此外,系统还专为移动式设备采用了即插即用技术和应用程序,从而简化安装过程。对于由机器提供动力的设备,系统提供了备用电池;对于非动力型资产上的装置,系统提供了长寿命电池,确保可靠运行。

用于监视生产机器的新型 Product Link 设备拥有可扩展的功能,允许根据需要来收集更多的数据 — 从机器运行时间和地点一直到机器运行状况参数和产量。与此相反,用于非动力型资产(例如工装和拖车)的新型跟踪设备仅报告资产的位置。这一创新的装置采用蓝牙技术与 VisionLink 连接,这使经理们可以使用他们的智能手机、平板电脑和桌面计算机来远程监视他们的机械设备。

新型卡车监视硬件经过专门设计,可以装配到所有品牌的轻型和重型卡车上,包括皮卡、服务车和物料运输车。通过利用蜂窝技术,系统可以提供丰富的信息来增强驾驶员的安全性并协助生产和维护经理进行管理。

无论资产服务于何种行业、属于何种类型和品牌,也不论车队的规模如何,Caterpillar 均可凭借强大的技术实力帮助客户做出明智的决策和推动客户的业务成功。如需详细了解全新 Cat Connect 技术,请参观 Caterpillar 在美国国际工程机械展览会(CONEXPO-CON/AGG)上的展台 — 北展览厅 10924 号和黄金地段 4490 号。

# # #

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2017 Caterpillar 保留所有权利

 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo