Caterpillar 为所有品牌的露天移动采矿设备提供对象检测系统

Caterpillar 为所有品牌的露天移动采矿设备提供对象检测系统

全球发布:2016 年 9 月
发布编号:479PR16

Caterpillar 宣布推出适用于其他 Cat 机器和几乎所有品牌的露天移动采矿设备的 Cat® MineStar™ Detect 对象检测系统。先前不支持的 Cat 机器以及其他品牌的机器现在可以配备摄像头、雷达和室内显示屏,从而增强移动设备操作员对作业现场的了解。

对象检测套件可为包括小型辅助设备和超级矿用卡车在内的众多应用场合提供 1 到 4 个摄像头和多达 8 个雷达。功能与 Cat 矿用卡车出厂安装的久经考验的对象检测系统相同,并且可在几款 Cat 轮式装载机和轮式推土机上作为出厂选装件提供。

改装套件的扩充系列增强了安全性,并标准化了混合车队,令操作员和维护技师受益匪浅。对象检测系统完全装备在机器上,不需要安装或操作任何非车载基础设施。该系统享受 Cat 代理商的全面支持。

对象检测系统的工作原理

对象检测系统在机器启动期间以及机器低速行驶时工作。它采用雷达功能自动检测危险情况,例如处于机器周围关键区域(前方、后方和两侧)内的其他设备或车辆。另外,该系统还会显示特定的摄像头视图,从而向操作员展示检测到的潜在危险的方位。视检测到的对象的距离而定,驾驶室内显示屏上的接近警示条会呈黄色或红色闪烁。

如需详细了解对象检测系统和其他 Cat MineStar System 功能,请参观 Caterpillar 在 2016 年 MINExpo 博览会上的展台、联系 Cat 代理商或访问 www.cat.com/minestar

# # #

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2016 Caterpillar 保留所有权利  


新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo