Caterpillar 将在德国慕尼黑举办的 bauma 2016 展览会上展示可提升生产率和效率的先进技术以及 60 多台产品

Caterpillar 将在德国慕尼黑举办的 bauma 2016 展览会上展示可提升生产率和效率的先进技术以及 60 多台产品

全球发布:2016 年 1 月
发布编号:13PR16

Caterpillar 及其德国代理商 Zeppelin Baumaschinen GmbH 将在 2016 年度德国国际工程机械展览会(bauma 2016)上以“为你铸就”主题展示一系列技术、服务和设备。在占地总面积超过 8200 平方米的展览区内,公司将展示安全、生产率和设备管理解决方案,以及 60 多台 Cat® 产品、众多工装机具和代理商提供的全套支持服务,所有这些均旨在使客户更加成功。

Cat 创新和代理商专业技术将在 B6 展厅的主要室内展览区重点展示。该展台的中心部分将突出:

- Cat Connect 技术:适用于 Cat 或竞争设备的基本硬件或软件技术,可以执行各种任务并提供可改善客户运营的信息。该技术可在工厂安装或由代理商安装。具体展示的施工技术包括:LINK,可以收集机器的关键性能和运行状况数据,并通过网络提供给相关人员以指导决策;GRADE和 COMPACT,这两种生产率解决方案可让操作员更快、更准确且以更少的趟数移动物料;PAYLOAD,一个适合卡车和装载工具的车载系统,有助于实现更高的效率、更短的周期和更低的每吨成本。 

- Cat 360°Advantage,作为 Caterpillar 和 Cat 代理商的共同承诺,它将提供全方位的专业知识、基于技术的设备和支持服务,从而解决客户在作业现场面临的各种难题。

-  Leverage Every Litre(充分利用每一升油),一个包含工具、提示和资源的教育方案,旨在帮助 Cat 客户从每升燃料的燃油中获得更多的利润。

-  产品支持服务,保护客户的设备投资并最大限度地发挥其价值。

数十台用于建筑、采矿、工业、垃圾处理和林业应用的机器将会展出,它们均配备了可全面提高安全性、效率并保障客户成功的 Cat 技术。其中,特色机器包括:

-  336F LN XE 和 352F L XE 挖掘机,采用独有的智能液压系统,可以大大提高燃油效率,并且配备了可提高效率和降低成本的标准 Cat GRADE 与 PAYLOAD 技术。

-  新型 323F 挖掘机,配备了带 Assist 功能的标准 Cat GRADE 以节省时间、降低成本和节省燃料。全新的 Assist 功能可以自动控制动臂和铲斗运动,不仅 减少了操作员的输入 ,同时还提高了工作速度和质量。

- 340F 长距离挖掘机,采用高效率的液压系统来提高挖掘和提升能力,并且工作范围更大。

-  966M XE 轮式装载机,采用先进的动力传动系统设计和深入的系统集成,可以提高效率并降低总成本。

-  D6N 履带式推土机,集成了带 Slope Assist 功能的 Cat GRADE,即新的推土机用 Cat Connect 技术,可以高效、经济地完成各种推土任务(从第一次挖掘到最终的土面修整)。

-  299D2 XHP 多地形装载机,现在配置了钢质履带,应用范围更广。

-  918M 紧凑型轮式装载机,符合欧盟 Stage IV/美国 EPA Tier 4 Final 排放标准,并可配备高流量的辅助回路来操作用于垃圾处理、除雪和农业应用的新工装机具。

-  TH3510D,3.5 吨 10 米伸缩臂式装卸机,为当前系列增添了新的尺寸级别。

三款新型摊铺机 AP300F、AP355F 和 AP555F 也将参加展览,它们采用直观、方便的技术以及快速加热的熨平板系统,可以提高生产率和缩短人员的闲置时间。所有这些摊铺机均配备了符合欧盟 Stage IV/美国 EPA Tier 4 Final 排放标准的发动机。此外,还将重点展出新型 CD54B 振动钢轮压实机,它为操作员提供了许多技术改进。

采矿展览区将展示新推出的 6015B 液压矿用铲,它拥有一流的速度和动力,并且进行了设计优化,可与 Cat 773、775 和 777 卡车实现最佳的满载匹配(分别需要装载 4 斗、5 斗和 7 斗)。

符合欧盟 Stage IV/美国 EPA Tier 4 Final 排放标准的工业发动机将在多个区域展出,其中功率高达 225 bkW 的 C7.1 ACERT 发动机将在第 6 展厅展出,其它 Cat 动力系统将在第 4 展厅展出。

本次展览的其它亮点还包括工装机具显示屏,其演示了 Cat 机器的多功能性、Cat Financial 提供的灵活融资和扩展保障选项,以及通过 Cat 代理商网络提供的 Cat 租赁解决方案和 Cat 认证二手设备的新信息。 

印刷媒体

D6 集成了带 Slope Assist 功能的 Cat GRADE

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。


 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_m@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

 

读者请求

 

www.cat.com/requestCatinfo