新型 Cat® 铰接式卡车的设计改进旨在提升操作的安全性和便利性、加强车辆控制以及提高动力传动系的性能

全球发行:2018 年 4 月 
发行编号:259PR18

三款新型 Cat ® 铰接式卡车:730、730 EJ(自卸型)和 735 经过全面的重新设计,它们采用全新的操作台,增强了前代 C 系列产品(730C2、730C2 EJ 和 735C)所拥有的久经考验的功能和性能,其中包括创新的新控件、变速箱保护功能、新型提升辅助系统、先进的牵引力控制系统、新型稳定辅助系统以及省油的 ECO 操作模式。

此外,730 和 730 EJ 的设计采用自动缓速器控制和斜坡起步功能,性能得到显著提升。735 保留了前代 C 系列产品的功能,并且进行了多项重大设计改进,包括新型 Cat ® C13 ACERT™ 发动机、Cat CX31 变速箱(730 和 730 EJ 也配备了此变速箱)以及结构和尺寸修改,不仅将空载重量减少了 22%,同时还保持了 735C 强大的生产率。这些功能综合在一起,将车辆的燃油效率提升多达 19%。

操作台

驾驶室的新型外部“脊柱式”ROPS " 设计采用后三角玻璃,消除了 C 系列产品设计中的结构支柱,因此改善了后方视野。另外,新型“唤醒”功能会在车门打开时启动机器显示屏。车门更轻、更坚固,并且结合了关闭辅助功能,可以改善密封性能,以防止灰尘渗入驾驶室。整体驾驶室设计实现了更低的内部噪声水平:72 dB(A),比先前型号降低 7 dB(A)。

可选的新型红外玻璃可以减少驾驶室内积聚的太阳能热量,左、右滑动车窗改善了通风,并且便于工作人员与装载车辆操作员之间的交流。新型自动温控(HVAC)系统在操作员的上方和下方布置了更多的通风口,以提高加热和制冷效率。全新空调式座椅为操作员提供了更大的调整灵活性,允许"调入"符合个人需求的舒适设置;此外,乘客座椅现在采用上下翻转设计,增加了缓冲效果。

 为了提高安全性,通过地面开关控制的新型照明系统可以照亮驾驶室的进入台阶和铰接区域。可选的集成有效负载灯可为装载机操作员提供关于有效负载水平的外部指示。可选的长程 LED 工作灯可在夜间或视野不佳的情况下提供更出色的视野。安装在驾驶室上的新型视镜(包括前视镜)改善了操作员对车辆周围的视野。外部驾驶室功能包括经过改进的下部弹性挡泥板和无需在运输时拆除的低矮排气管。

可选的 Cat(卡特)智能有效负载技术通过活动梁悬挂上的传感器计算有效负载,并且负载状态灯安装在驾驶室顶部的所有四个角处,确保装载机操作员从任意角度均可轻松看到。此外,标准 CAT 检测/稳定辅助系统还会监测机器和车身的工作角度以及地面坡度,并在机器接近设定的阈值角度时提醒操作员停止卸载过程(如果继续行动可能导致潜在翻倒)。

为进一步加强安全操作,车辆还安装了 CAT 先进自动牵引力控制系统。该系统采用经过改进的技术,能够主动应用差速锁以避免车轮空转。此外,"基于地形"的油门平稳系统可以在崎岖地形中行驶时对油门踏板施加稳定的压力,从而避免产生剧烈的加速冲击。

创新的控件

新型组合式变速-提升操纵杆可对车辆行驶速度和车身提升功能进行高效的单杆控制,以减少操作员工作量和实现重复操作的自动化。驾驶室内的开关允许操作员选择手动或辅助提升控制。如果选择后者,则会在发动机高怠速时自动应用等待制动器,将变速箱切换至空档,然后将车身提升至最大角度。只需轻轻一按开关,辅助提升功能便会使车身返回到低位。提升和降低功能均配备了自动缓冲和减速机制,以保持在运动的限制范围内。

组合式变速-提升操纵杆上的新按钮允许设置(限制)机器行驶速度和选择变速箱等待制动器。此外,如果在卡车行驶期间进行方向性换档,新的换档保护系统会使卡车安全制动。新的组合式换档/提升操纵杆还包括了停车位置。在主制动器和辅助制动器均发生故障的极少数情况下,三级制动开关可以设置停车制动器。

机型详细信息

新型 735 将额定净功功率为 441 马力的 Cat C15 ACERT 发动机更换成额定净功率为 428 马力的 Cat C13 ACERT。新型 730 和 730 EJ 继续使用额定净功率为 367 马力的 Cat C13 ACERT所有新型卡车中使用的 C13 发动机提供多种配置,因此,无论是在严格限制排放的国家/地区,还是在对排放限制较松的国家/地区,它都能轻松满足所要求的排放标准。

730 EJ 的自卸式设计允许车辆在行驶期间主动地倾倒全部负载,而且凭借更高的稳定性,它还可以在净空高度有限和地面松软的区域工作。

 

Cat 735 铰接式卡车。

技术规格

 

730

730EJ

735

发动机

Cat C13 ACERT

Cat C13 ACERT

Cat C13 ACERT

1700 rpm 时的最大净功率(SAE J1349)

367 HP(274 kW)

367 HP(274 kW)

428 HP(319 kW)

重量(空载)

26.3 t(23900 kg)

29.3 t(26600 kg)

27.8 t(25240 kg)

额定有效负载

30.8 t(28000 kg)

31.0 t(28120 kg)

35.2 t(32000 kg)

 

轴距

8’9”(2679 mm)

8’9”(2679 mm)

8’9”(2679 mm)

轴数

3

3

3

驱动配置

6 轮

6 轮

6 轮

# # #

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构可以在相关地区提供产品和服务的确认后才发布产品信息,但我们还是敬请编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2018 Caterpillar 保留所有权利

 

印刷媒体

图像占位符


下载高分辨率图像

Cat 735 铰接式卡车。

 

图像占位符


下载高分辨率图像

Cat 730 和 735 铰接式卡车

 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo