Longwall USA:Caterpillar Global Mining Technologies 提高长壁开采作业的生产效率和安全性能

Longwall USA:Caterpillar Global Mining Technologies 提高长壁开采作业的生产效率和安全性能

供全球发布:2013 年 6 月

发布编号:246PR13

Caterpillar Global Mining 正在 Longwall USA 的 423 号展台上展出一系列先进技术,欢迎莅临。中央展台将预展最新的 Cat® 采煤机型号 EL 1000,该型号专门针对低煤层和中等高度煤层而设计。当前尚处于开发阶段的 EL 1000 将进一步扩大已然非常广泛的 Caterpillar 产品范围,并将提供一套精准的系统,其功率、生产潜能、操控性和安全性特征可以适应各种地理条件,并满足长壁开采市场未来的发展需求。

初步拟定的 EL 1000 采煤机技术规格显示,新型号的作业范围是 63 到 126 英寸(1.6 到 3.2 米)高的煤层,预计切削功率可达到 1600 马力(1000 kW),并可提供 2 x 134 马力(2 x 100 kW)级别的运输功率。秉承备受赞誉的 Cat 长壁采煤机的基本设计理念,EL 1000 同样具备结实的一体式主机架结构、可更换的模块化部件、先进自动化和以太网通讯。

和所有 Cat Global Mining 产品一样,遍布全球的 Cat 代理商网络将为 EL 1000 提供显著的附加值,确保获得最高质量的产品支持服务 - 零件更换、贴心及时的服务以及丰富扎实的行业专业知识。长壁开采系统操作员的需求是可靠、连续、高效工作,而 Cat 代理商理解这些需求,并将发挥自己的能力帮助他们达成目标。

Cat Detect Personnel
安全始终是 Cat MineStar™ System 应用中的重中之重,全新的 Detect Personnel 系统进一步强化了安全性。Cat PMC-R 电液压支架控制系统采用 RFID(射频识别)技术,可以可靠地识别长壁开采工作面中是否有人员存在,而通过与该系统集成,Detect Personnel 系统可以监控安全区域和进出授权,从而避免人员和移动设备接触。系统功能展示是本次 Cat 参展的重点。

Cat MineStar System Operations Center
Cat 展台还采用 3D 虚拟现实技术演示 Cat MineStar System Operations Center 在矿场中的运行情况。Cat MineStar System 具有一套完整的功能,可以覆盖采矿作业的方方面面,而目标就是提高安全性、生产效率和整体效率。

Caterpillar 堪称最大的一站式资源配送点,可以提供完整的长壁开采系统和部件,包括液压支架、刨煤机系统、采煤机、刮板输送机和 CST 驱动系统,以及全系列支持设备,例如液压支架搬运车、连续采煤机和传送带系统。我们设在 423 号展台的 Caterpillar Touchpoint 互动屏幕将为您提供发现和探索以上所有产品的机会。

要了解 Cat 长壁开采产品的信息,请观看视频、联系当地的 Cat 代理商或访问 mining.cat.com/longwall

 

# # #

编辑须知:Caterpillar 以不同的时间间隔在每个区域推出自己的产品和服务。尽管我们会做出最大努力以确保在 Caterpillar 收到代理商网络、工厂和市场营销子公司关于确实已在相关区域提供产品和服务的确认后才发布产品信息,我们仍诚恳地请求编辑人员务必与当地代理商确认产品上市情况和相应技术规格。

新闻问询

Cat 贸易新闻媒体代表

美洲地区
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

一般电子邮件:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo