新型 18M3 功率更高,拥有 Cat® 矿用平地机系列的承载能力

新型 18M3 功率更高,拥有 Cat® 矿用平地机系列的承载能力

全球发布:2015 年 11 月
发布编号:288PR15

随着新型 18M3 平地机加入 Caterpillar 产品大家族,使用承载能力达 190 短吨(172 公吨)的卡车的采矿企业现在不仅可以选择业内流行的功率机型 16M3,而且还可选择具有更高生产力的 18M3(如果需要更大的承载能力)。与 16M3 相比,新型 18M3 在各个档位上的功率平均提升了 5%,同时,与 16M3 的 16 英尺(4.9 米)刮土板相比,新型平地机还配备了 18 英尺(5.5 米)刮土板。更高的功率和每趟更大的覆盖率显著提升了生产率。

更长的铲刀还可采用更大的铲刀角度(大约 8 度)进行平地。增大的铲刀角度有助于减轻铲刀负载,同时结合 18M3 更高的功率、重量和优化的平衡,使得每趟作业的生产率都得到提高。

18M3 专门针对采矿作业进行了配置。前轴和变速箱护罩可以防止较大的碎屑和石块对关键机器部件造成损坏,并且所有必要的预备装置和支架均布置到位,可以安装大多数主流灭火系统,而不会对机器部件和结构造成损害。灭火预置系统符合主要系统供应商的指南。

发动机和动力传动系

18M3 搭载了动力强劲的 Cat® C13 ACERT 发动机,该款发动机采用 Caterpillar 优化的可变马力(VHP,Variable Horsepower)系统,可在每个档位上为各种操作条件提供最佳的功率。发动机提供三种配置以满足全球排放标准:美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/日本 2014(Tier 4 Final);Tier 3/Stage IIIA /日本 2006(Tier 3)等效排放标准;以及 Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效排放标准。

为了提升燃油效率,对于轻到中等负载的应用场合,省油模式可在工作档位上将发动机转速限制为 1900 rpm。这一由操作员选择的功能可在低速档位上保持最佳性能,并在 6F-8F 和 4R-6R 档位上自动停用。省油模式不适用于符合 Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效排放标准的机器。

Cat 直接驱动动力换档变速箱具有八个前进档和六个倒档,采用了 Cat 高级生产率电子控制策略(APECS,Advanced Productivity Electronic Control Strategy)系统,可以实现平稳换挡和更长的部件使用寿命。重负荷型模块化传动轴配有标准的自动差速锁,可以根据需要锁定/解锁。

液压制动器采用大型制动和活塞,可以提供较高的动态制动扭矩;新型手动制动磨损指示器简化了制动盘的磨损测量,不必再拆下制动箱检查磨损情况。

结构和液压系统

前机架采用连续的顶板与底板构造,中心移动部分由重负荷钢铸件制成,有效改善了主机架高负荷区的应力分布。后机架长度增加,并采用两块保险杠铸件和厚铰接板来提高耐用性。前轴采用专门设计,延长了油缸轴承的使用寿命。18M3 的标配设备包括裂土器和前部配重。

18M3 配备了带先进比例优先压力补偿电子液压阀的 Cat 负载感应系统。该系统可以提供精确的工装控制,并且不断地使液压流量和压力与功率需求相匹配,从而节省燃油并减少发热量。

操作员环境

全彩色触摸显示屏可以用来监视机器性能、设置操作参数(例如铲刀提升调节)和访问维修保养信息以进行初步故障排除。此外,显示屏还能显示 Cat Grade Control Cross Slope 读数、柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)液位和日常操作相关信息。先进的操纵手柄可以轻松控制 Cat Grade Control Cross Slope 或 AccuGrade™ 系统,而且带单触式发光按钮的键盘简化了操作。

 Cat 高级遥测系统 Product Link Elite 的硬件是标准配置,它提供了多种技术,允许通过 VisionLink® 在线界面来改善车队的管理。新功能包括全球 3G 蜂窝网络和低延迟卫星网络连接。

安全和维修

标准后视摄像头系统能在新的信息显示屏或者后视镜上方选装的 LCD 屏幕上呈现清晰的图像。此外,标准配置还包括速度感应转向和安全带指示灯,能在安全带未系牢时提醒操作员并会将事故记录为故障代码。

可选的增强型检修平台提供有扶梯、走道和扶手,提供了第二条检修发动机室和驾驶室的通道,另一种配置允许更方便地检修发动机室。在没有订购检修平台时,可以方便地通过扶手和防滑台阶进出双轮组走道。通过发动机外壳上的法式门板,可轻松检修维修保养点;两个 LED 大灯可以为发动机室提供充足的照明。接近地面的发动机停机开关和电气断路开关都是标准配置。18M3 还采用了新型模块化冷却套件,有利于拆装冷却系统中的部件。

有关详细信息,请访问:www.cat.com/18m3

Cat 18M3 平地机技术规格

   
发动机牌号/型号Cat C13 ACERT
净功率范围,hp(kW)304-357(227-266)
工作重量,lb(kg)*  74,300 (33 700)
刮土板宽度,'(m)18 (5.5)
变速箱直接驱动动力换档
档位8F/6R

*典型配置

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。 

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2015 Caterpillar 保留所有权利  

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo