新型 990K 轮式装载机具有更高的生产率、安全性、操作员效率和维修保养方便性。

全球发布:2014 年 5 月
发布编号:206PR14

新型 Cat® 990K 轮式装载机提供更强的动力和更高的有效负载,可提高生产率和燃油效率。990K 还具有经过重新设计的驾驶室,可提供优异的操作员界面和安静的工作环境,多种新功能可提高操作员和维修技师的安全性和效能。新型 990K 是一款为 Cat 建筑和矿用卡车(尤其是容量介于大约 60 到 100 吨 [54 到 91 公吨] 的 773、775 和 777)设计的最佳装载工具,其发动机配置还能够满足全球客户的需求。990K 建立在以前的各种型号久经考验的功能基础之上,取代了 990H。

新型 990K 的额定有效负载为 17.5 吨(16 公吨),高于 H 系列型号的 16.5 吨(15 公吨)有效负载。更高的有效负载使这款新型装载机成为 Cat 775 卡车的完美 4 斗载满匹配工具,可高效、高产地进行装载。新的高性能铲斗系列提高了每趟的快速装填和铲斗满载能力,其尺寸从 11.25 到 13 立方码(8.6 到 10.0 立方米)不等。

Cat C27 ACERT™ 发动机为 990K 提供动力,与前一型号相比,动力增加了 11%。高达 699 hp(521 kW)的净功率有助于提高生产率,而且不会增加油耗。更低的发动机转速有助于提高燃油经济性。990K 的省油模式(按需油门)、发动机怠速停机系统和发动机怠速降档/自动恢复系统可节省更多燃油。

990K 具有美国 EPA Tier 4 Final 版本以及适用于管制较松地区的 Tier 2 版本。Tier 4 Final 型号采用的氮氧化物减排系统和柴油氧化催化剂不需要再生或操作员干预。由于发动机排放控制系统的存在,油耗并不会增加。

Cat 独有并经过现场验证的叶轮离合器变矩器利用锁止离合器提供直接驱动,提高了燃油经济性、缩短了循环时间并减少了热量排放,尤其是在装运应用场合中。该系统允许操作员平衡轮辋牵引力和液压动力以实现最佳的装载效率。“正流量控制”机具液压装置使用一个电子控制的可变排量泵来根据操作员的控制输入精确地分配油流量。

改进的驾驶室和先进的操作员界面
经过重新设计的驾驶室方便进出并配有噪音抑制装置,可达到 69.9 dB(A)的标准噪声级别,实现了卓越的操作员舒适性。Cat 舒适系列 III 座椅提供了安装在座椅上的集成控制装置,可实现平稳而舒适的操作。与 STIC 转向操纵杆浑然一体的变速箱控制装置便于进行行驶控制。

操作台还配有 Cat 重要信息管理系统,即 VIMS 3G,可提供定制的操作员配置文件;循环计时器和有效负载集成控制系统,可在行驶过程中对有效负载进行称重。图形化信息显示屏易于使用,可以将关键信息持续呈现在操作员的前方。

990K 配有 Cat Vision 后视摄像系统和驾驶室内显示屏,使操作员能够看到装载机后方的区域。作为选件提供的 Cat Detect 对象检测系统以摄像系统为基础并配有雷达和驾驶室内软件,在雷达覆盖范围内检测到对象时,会通知操作员。这些系统可增强操作员对周边环境的了解,尤其是在拥挤的装载区域中。

更高的维修保养方便性和多功能性
为了提高安全性,远程面板中装有梯道照明开关、发动机停机开关以及用于锁定变速箱和发动机起动器的锁定装置。辅助面板允许轻松检修蓄电池断路开关和跨接起动插座。日常维护点触手可及,包括液压测压口和油液取样口。

选装的地面维修中心可缩短维修时间。它可显示液位状态,装有排放和加注口,还提供了一个用于进行诊断的数据端口。

具有多种附加选件,可根据具体的应用和现场条件定制装载机。例如,选装的高升程连杆使 990K 能够对 Cat 777 卡车进行装载。集成式车轴冷却组件和行驶控制选件在装运作业中尤其有用。

我们针对钢厂和林业应用推出了专用的配置总成。更高的稳定性以及大型提升和倾斜油缸可以为这些严苛的作业环境提供所需的超大容量。额外的防护装置可以让机器在严苛的钢厂环境中持续运行。加工厂配置总成中含有三阀液压系统,可以在搬运原木时平稳地控制顶部夹具。

有关 990K 轮式装载机的更多信息,请联系当地的 Cat 代理商或访问 www.cat.com

990K 轮式装载机技术规格(标准连杆)

发动机

Cat C27 ACERT

更少

额定(净)功率

699 hp(521 kW)

更少

工作重量

177446 lb(80488 kg)

更少

铲斗容量范围

11.25-13.0 yd3( 8.6-10.0 m3

更少

额定有效负载

17.5 吨(16 公吨)

更少
全转向静态倾翻负载

98881 lb(44852 kg)

更少

 

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构的确认后,即可以在相关地区提供产品和服务后,才发布产品信息,我们还是要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com
通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo