新型 Cat® 接近感知系统配备的高级对等通信技术可在没有全网覆盖的作业现场防止车辆碰撞

新型 Cat® 接近感知系统配备的高级对等通信技术可在没有全网覆盖的作业现场防止车辆碰撞

全球发布:2016 年 9 月
发布编号:480PR16

Caterpillar 为地面车辆推出了新型防撞系统 - 接近感知系统。该系统是 Cat® MineStar™ 检测功能套件的一部分,采用了汽车行业装备的最新对等通信技术。它可以在车辆之间提供快速且可靠的通信,并向操作员提供防撞信息,而且不需要布设覆盖整个作业现场的强大无线网络。

板载硬件可以安装到轻型车辆以及任何品牌的露天采矿设备上。与以前使用 WiFi 网络的 Cat 接近感知系统相比,它只需较少的组件。结果是板载车辆所需的空间更小、安装更快且成本更低。

板载显示屏可以存储多达 24 小时的事故数据。此数据会被发送至办公室以通过布设在现场合理位置的通信热点进行存储和分析。事故的捕获、回放和报告独立于 MineStar Fleet。

Cat MineStar Fleet、接近感知和对象检测系统可在驾驶室内的单个显示屏上运行。新型接近感知系统还配备了独特的报警声,可让操作员轻易地区别其他系统发出的报警声。当在办公室与车队系统组合使用时,增强的报告功能可包含与安全事故数量相关的操作员绩效。新型系统保留了先前系统提供的许多功能,例如避让区、速度区、可灵活配置的机器包络线和计划路线、操作员通知、事故捕获和回放(用于培训或事故重现目的)。

与先前的系统一样,新型系统也易于使用。接近感知系统通过驾驶室中的直观图形显示屏向操作员提供信息。系统提供三种板载警报级别。客户可以配置用于定义警报的区域。警报分为从“低”到“关键”优先级。“低”优先级表示机器的计划路线将与另一机器发生碰撞,或者它跟随另一机器的距离太近。当两个以上机器的最近区域发生交集时,将会发出“关键”优先级警报。如果机器之间经常靠近,例如装载和运输车辆,则会在机器之间实施警报过滤,从而将非关键警报静音。

如需详细了解 Cat MineStar System 的接近感知和其他功能,请参观 Caterpillar 在 2016 年 MINExpo 博览会上的展台、联系当地的 Cat 代理商或访问 www.cat.com/minestar  

 

# # #

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2016 Caterpillar 保留所有权利 


新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo