能够以更低的成本搬运更多物料的新型 Cat® 6015B 液压铲

能够以更低的成本搬运更多物料的新型 Cat® 6015B 液压铲

全球发布:2015 年 11 月
发布编号:395PR15

新型 6015B 液压铲基于坚固、高产的 Cat® 5110B 打造而成,借助同类产品中最强劲的发动机、大容量标准铲斗和高达 14.6 公吨的有效负载能力,实现了比其他 100 公吨液压铲更高的生产率。当装载 55、65 和 90 公吨负载能力的卡车时,这种设计可实现快速的装载循环,且其满载斗数匹配能力要优于同类产品中先进的标配液压铲。

6015B 配有额定功率为 606 kW 的 Cat C27 ACERT 发动机。对于所有的液压铲而言,发动机功率越高,挖掘力越大、挖掘周期越短。大容量的 8.1 立方米标准铲斗配有 Cat C70 无冲击力 GET,进一步提高了生产能力。使用标准铲斗的 6015B 经过优化,分别需要 4 次、5 次和 7 次装载即可装满 Cat 773、775 和 777 卡车。这些卡车型号在全球的重型建筑工程、采石/集料和中小型采矿业务中非常常见。

6015B 目前只推出了反铲配置。

高效运行

6015B 强劲而高效。Caterpillar 具有专有的集成式发动机控制技术、可以再生动臂油以减少发动机需求的动臂浮动功能、独立于发动机冷却功能的液压油冷却系统,以及可通过闭环回转系统再生回转能量的能力,这些特性提高了这款机器的燃油效率。

Cat 自动按比例分配流量技术能够更高效地利用液压泵、减少能量损失并节省更多的燃油。独有的 Cat 比例优先压力补偿技术可确保根据需求按比例分配液压流量,以便在执行同步操作时自动优先执行动臂、斗杆和铲斗等单独功能。这样有助于实现平稳、高效的操作和可控性。压力和流量补偿功能只提供所需的流量。这样就减少了热量积聚和部件磨损。 

可靠的性能

6015B 基于坚固的 5110B 平台打造而成,经久耐用、坚实可靠。整个机器广泛使用了久经考验的 Cat 部件,例如发动机、底盘系统和驾驶室,从而获益颇丰。

6015B 的前部稳固、结实而且足够轻,可缩短循环时间。动臂和斗杆采用了高强度的钢材和坚固耐用的铸铁,这些材料连接在一起并消除了热应力,能够在棘手的挖掘条件下实现最长的结构寿命和最高的抗冲击和耐磨能力。箱形截面设计提供了优异的刚性和强度,高负载区域使用了重负荷铸件,实现了无与伦比的强度和耐用性。

6015B 回转系统配备了带有内部密封传动装置并连接到自动润滑系统的独特交叉滚柱轴承,实现了优异的稳定性、延长了部件寿命并最终延长了机器的正常运行时间。为了进一步提高可靠性,Caterpillar 设计的底盘系统采用了久经考验的 Cat 部件。

6015B 采用了新设计的液压滤清系统。 一个单独的肾式回路始终提供持续的过滤和最高的机油清洁度,可确保稳定的机油清洁度,使液压系统能够提供可靠的性能。

安全和舒适

6015B 配有精心打造的出入通道,带有便于在机器周围安全地走动的走道以及选装的 45 度电动登车梯。电线和软管保护装置便于安全地进行维护。多种处于最佳位置的灯具、后视镜和紧急停机按钮进一步提高了安全性。

操作员驾驶室配备了宽大的窗户,开阔的视野将工作环境尽收眼底,有助于操作员在挖掘、装载和行驶期间保持对周围作业环境的了解。还配有多盏巧妙布置的大功率灯具和重负荷雨刷器,可以在黑暗和恶劣的天气条件下保持开阔的视野。

加压驾驶室可以将灰尘拒之门外,全自动的温控系统可以在任何天气条件下保持恒定的驾驶室室内温度和操作员舒适性。控制装置符合人机工程学,可根据操作员的喜好调节操纵手柄控制台的高度,而且不会影响座椅。电液压控制装置可提供可靠、精确的操控。

Cat 技术和支持

6015B 采用了先进的 Cat 技术解决方案,例如 MineStar、VIMS 和 Product Link,提高了生产率,改进了维护和设备管理。就像所有的 Cat 设备一样,6015B 也拥有 Cat 代理商网络、训练有素的维修技师、无与伦比的维修厂以及可在世界各地快速配送的零件储备作为后盾。

有关 6015B 液压铲的更多信息,请联系当地的 Cat 代理商或访问 www.cat.com

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2015 Caterpillar 保留所有权利

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo