旨在实现最低成本和更高生产率的新型 Cat R1700K 井下矿运机

全球发布:2016 年 9 月
发布编号:472PR16

新型 Cat® R1700K 井下矿运机提供多种发动机配置、全新的人性化驾驶室和更大的有效负载,可帮助矿主降低成本和提高生产率。小巧紧凑的外形、高效的动力传动系和结实耐用的结构,确保在井下采矿应用中实现更低的每吨物料卡车装载成本以及可靠的装载-拖运-卸载生产。  

新型 R1700K 的有效负载为 15 公吨(16.5 短吨),比前代机型高出 20%,而且只需三趟即可装满容量为 45 公吨(50 短吨)的 Cat AD45B 井下矿用卡车。R1700K 将于 2017 年完成严格的现场测试,并于 2018 年正式投放市场。

为了使矿主能够在特定的应用中优化新型矿运机以实现最低的总运营成本,新型 R1700K 提供了多种发动机配置。所有选件均使用久经考验的 Cat C13 ACERT™ 发动机。该发动机经过专门配置,适用于要求遵循最高井下采矿排放标准的应用场合,并为那些致力于改善井下空气质量的客户提供了选择。

R1700K 提供符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准的配置以及符合 Tier 3/Stage III 排放标准的配置。Tier 4/Stage IV 发动机采用已在 Cat 各种设备上可靠运行了数百万小时的 Cat 清洁排放模块。排气后处理套件的组件包括柴油颗粒滤清器和选择性催化还原催化器,几乎可以完全消除颗粒物和氮氧化物的排放。R1700K C13 Tier 4 Final 发动机在 2050 rpm 时的额定总功率为 257 kW(345 hp)。

对于 Tier 3/Stage III 机器,Caterpillar 提供了 Ventilation Reduction Package(减少通风套件),该套件采用精心改造的发动机硬件和软件来最大限度地减少颗粒物排放。此外,通过加装能够在机器运行期间自动再生的柴油颗粒滤清器选件,还可以进一步减少颗粒物排放。       

增强的驾驶室

全新 R1700K 驾驶室经过专门设计,有助于在整个班次期间实现安全、高效的操作。提供两种驾驶室配置:开放式 ROPS/FOPS 驾驶室和封闭式驾驶室。封闭式驾驶室提供宽敞的腿部空间、多种人性化调节装置、自动控温系统和经过过滤的通风,确保操作员舒适地工作。

控制装置简单、易用,操作员只需指尖轻点,便可控制机器。先导液压控制装置可以实现精确控制且操作省力。  开关和控制面板以操作员为中心进行布置,触手可及,因此可以快速调节机器或系统的操作。凭借选装的后视摄像头,R1700K 可让操作员在易于查看的彩色 LCD 监视器上观看机器后方,因此扩大了视野。

此外,监视器还可以显示实时的诊断代码反馈,以便在机器出现问题时快速维修。诊断代码会指出呈现异常情况的单独回路和功能,因此维修技师可以快速确定问题。

安全地移动更多物料

R1700K 拥有许多新的功能—从简单的功能到高科技功能,一应俱全。在机器作业方面,全新设计的铲斗采用更大的喉角,可以加快填充速度并在行走期间实现更佳的物料保持能力。新型 Cat 螺栓固定式掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)经过专门设计,适用于因磨损率太高而无法使用焊接式 GET 的场合。此外,该系统还提供更多的耐磨材料,确保实现更长的使用寿命和机器正常运行时间。内置的磨损指示器和更换用角块可将系统整合到定期维修方案中。

创新的牵引力控制系统可使 R1700K 分别控制每个车轮的驱动力。结果不仅最大限度地减少了轮胎打滑,优化了牵引力,同时还可以更高效地插入料堆,实现快速装载。

R1700K 还提供了大量的技术改进。它配有多个子系统以加快技术实施。Cat 视线内遥控系统允许操作员在安全的距离范围内操控机器,而适用于井下半自动系统的 Cat Command 套件允许操作员从远程位置工作。可在工厂或现场安装远程机器运行状况监控技术、有效负载监控技术和其他技术选件。

如需了解 Cat R1700K 井下矿运机的详细信息,请参观 Caterpillar 的 MINExpo 展台、联系当地的 Cat 代理商或访问 www.cat.com/mining

 

# # #

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2016 Caterpillar 保留所有权利

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo