波兰 Bogdanka 煤矿购买第四套 Cat® 刨煤机长壁系统

波兰 Bogdanka 煤矿购买第四套 Cat® 刨煤机长壁系统

全球发布:2014 年 4 月
发布编号:143PR14

2014 年 2 月,波兰煤矿开采公司 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 购买了其第四套 Cat® 刨煤机长壁开采系统。全部四套长壁开采系统均以 Cat GH1600 刨煤机系统为核心,2012 年 Bogdanka 公司就是使用这种配备刨煤机的长壁开采系统开创了新的生产纪录。自动刨煤机系统在单个工作面上的日产量几乎可达 25000 吨。在最大厚度为 1.7 米的薄矿层中,新系统的预计日均产量可达 10000 吨。当 2015 年长壁开采系统全部投入运行时,煤矿的目标产量为每年 1150 万吨。

Bogdanka 公司于 2010 年 3 月在波兰东部卢布林附近的煤矿启用了其第一套 Cat 长壁开采系统。如今,仅在四年之后 Bogdanka 公司便已购买了第四套开采系统。

“刨煤机是一种简单耐用的机械,它拥有精确的控制和强劲的装机功率,可以达到非常高的产量,这种优势使刨煤机成为 1.8 米以下薄矿层的首选机械。”Cat 刨煤机系统产品支持经理 Michael Myszkowski 说道,“Bogdanka 的经历表明,我们的自动刨煤机系统在适当的环境中能带来卓越的生产率。Bogdanka 公司显然非常有信心,新系统将会与其他 Cat 长壁开采系统一样收获巨大的成功”。

GH1600 刨煤机系统的装机功率为 2 x 800 kW,即使在极硬的煤层中也可实现非常高的生产率。Bogdanka 公司安装的 Cat 长壁开采系统以自动模式工作,这意味着在操作过程中,工作面上只需少数人员便可控制刨煤机和推移支架。自动 Cat 刨煤机不需要在工作面上留有操作人员,这与采煤机的操作不同。

新型长壁开采系统包含 180 个 Cat 顶板支护(用于 318 米工作面)和 Cat PMC-R 顶板支护控制装置。其它组件包括 Cat AFCPF4 工作面输送机(配备 PF4 链槽)和 Cat CST 驱动系统(用于输送机和刨煤机)。

系统中的所有四个驱动装置均与 Cat 变频驱动器 Cat VFD-A800/W800 配合工作。这一用于长壁开采系统的新型 Cat 变频驱动器与 CST 减速器配合工作,可为重型工作面输送机提供变速功能,在减速器之间精确控制负载分配,并在不稳定的电网中运转时实现更高的效率。使用中等电压的驱动器采用先进的技术,可以控制扭矩和速度以优化长壁开采系统的生产率,减少重型工作面输送机和刨煤机组件磨损和断裂的风险,并使电能得到高效利用。

Bogdanka 公司成功开采薄矿层的关键是定距刨煤。新型 Cat 开采系统以及之前的三套系统能够精确控制刨削深度,此深度只与煤层硬度相关,而不用考虑煤层结构和断层。系统利用精确的冲程传感器和先进的软件算法对刨削深度进行电子预设。水平控件可以精确控制刨削角度,确保刨煤机不会急剧下降或爬升(除非煤层地质需要)。这样,系统不仅可以精确地贴紧矿床的边缘,而且可以随煤层的起伏而操作。

Bogdanka 公司的第四套 Cat 刨煤机长壁开采系统使其在未来的薄矿层开采中继续实现良好的经济效益。

###

图像 1

图像 2

图像 3

 

新闻稿联系人

Cat 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com