俄罗斯 Kotinskaya 长壁开采煤矿订购 Cat® 刮板工作面输送机

俄罗斯 Kotinskaya 长壁开采煤矿订购 Cat® 刮板工作面输送机

全球发布:2015 年 10 月
发布编号:350PR15

Kotinskaya 煤矿由俄罗斯西伯利亚煤炭能源公司(JSC SUEK)运营,它于 9 月份订购了新型 Cat® 刮板工作面输送机和分段转载机。借助 Cat 长壁开采液压支架、刮板工作面输送机(AFC,Armored Face Conveyor)和分段转载机,这一位于库兹巴斯地区的煤矿已连续刷新了俄罗斯长壁开采煤矿的生产记录。新设备旨在继续发扬这一传统。

位于德国吕嫩的 Caterpillar 全球矿业设备厂将制造这一大容量系统,并且该地区的 Cat 代理商 Vostochnaya Technika UK(通常被称为 VT)负责交付该设备并提供支持。交货日期安排在 2016 年 3 月份。

新硬件包括长达 306 米(1000 英尺)的 PF6/1142 AFC。三个 Cat CST 齿轮箱分别由三个功率为 750 kW(1000 hp)的电机驱动。Cat 分段转载机的型号为 PF6/1342,输送装置长达 29 米,并由功率为 200/400 kW(265/535 hp)的驱动系统提供动力。破碎机的电机功率为 400 kW(535 hp)。输送带回程装置也是该套件的一部分。

Kotinskaya 目前的长壁开采煤矿配有双腿式 Cat 支护,每个支护的宽度为 1.75 米(5.75 英尺),支持能力达 725 公吨(800 短吨)。这些支护的工作范围为 2.2 至 4.8 米(7.2 至 15.7 英尺),用于通常稍厚于 4 米的煤层中。目前,该煤矿每年的煤产量大约为 300 万公吨(330 短吨)。

 

###

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。 

©2015 Caterpillar 保留所有权利

 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_M@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo