查看 Caterpillar 的最新產品和引擎公告。
查看最新消息全球發佈,不包括中國和北美洲:2021 年 2 月
發行號:143PR21
Caterpillar Inc. 宣佈 RM400 旋轉攪拌機上市。全新的 RM400 是 RM300 的後繼機種,具備諸多全新特點和改良,包括動力增強 19%、最佳化的操作環境和更佳操控性。這些特點協助工程廠商達成全深度回收和土壤穩定用途方面嚴苛的工程規格。本款機械產品的切割寬度為 2.4 m (8 ft.),重 23 500 kg (51,809 lb.)。
高效動力,更強的機動性
Cat® C9.3 引擎功率為 311 kW (417 hp),符合歐盟 Stage V 排放標準。標準全輪驅動系統採用四個獨力驅動泵,可提供最大扭力同時具備絕佳的循跡能力和可在作業現場內快移動的速度。操作長度 9.56 m (31.4 ft.),比前代機種 RM300 短 44 cm (17.3 in.)。由於長度更短,在商業區、停車場和住宅區內就能夠有更好的操控性,同時有更佳的視野。
創新的操作環境
左至右全輻滑動式駕駛室提供更佳的輪胎邊緣和轉子切割線的側邊視野,讓駕駛員更有效率和提升產能。標準前後攝影機透過駕駛室內顯示器顯示,提供更好的視野,另外還可選配側邊攝影機,更清楚掌握機具側邊的視線,具備更高的安全性。
此外,選配攝影機可以安裝在轉子室的前方和後方。前方攝影機可以在鄰近人孔和緣石等障礙物附近進行切割作業時協助駕駛員,後方攝影機可以清楚掌握卸料狀況。選配攝影機還需搭配加裝駕駛員控制室內觸控螢幕才可使用。
方向盤轉向控制系統操作簡單、提供良好的前方視野,選用特定模式時可使用操縱桿控制後輪,實現更精準的操控。平板電腦尺寸 LCD 顯示器讓駕駛員隨時掌握轉子室前後門開閉狀況等機具功能狀況資訊。
出色的混料品質
三段轉子變速更有效地做到預定的原料級配。電子控制器將轉子保持在最適當的深度和讓機具保持恆速,確保最佳的混料效能。若需要增加添加劑時,RM400 可以搭配乳劑系統加裝灑水系統,提供最佳的多功能用途並節省時間。
提供四種轉子選配,滿足多種應用。通用型轉子可用於全深度回收和土壤穩定作業,並配備 200 尖端直擊和碳化齒尖機具。整地轉子適用於各種混料和穩定用途並且可以將半黏性或顆粒料和添加劑混合,並且配備 238 尖端直擊和碳化齒尖機具。綜合型轉子是專為黏性原料的土壤穩定作業所設計,但是也非常適合輕瀝青回收作業。綜合型轉子配備 114 尖端直擊和碳化齒尖機具。另外還有鍬型轉子。
簡化的維修方式
日常維修保養點採集中化設計並可輕鬆檢視。引擎蓋只要扳動開關即可輕鬆前傾,可簡便地檢視冷卻系統和引擎。冷卻系統採用變速風扇,可以設定成在操作時定期短時間逆向運轉。這項獨特的設計可協助系統清除堆積的灰塵並且將系統的濾清裝置保持在最大效能並且延長維修保養時間間隔。
選配的車載空氣壓縮機,搭配傾斜轉子機罩和大型後部卸料門,讓更換轉子鑽頭得快速輕鬆。
如需更多資訊,請洽詢當地 Cat 代理商。
# # #
編輯人員注意事項:Caterpillar 在各業務領域推出產品和服務的時間點各有不同。雖然已盡力確保 Caterpillar 是在收到經銷商網路、工廠、行銷子公司確認產品和服務可在各自負責之區域供貨之後才發佈產品資訊,但是依舊煩請編輯人員針對產品的供應狀況和規格與當地的經銷商確認。
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相應的標誌、「Caterpillar Corporate Yellow」、「Power Edge」 與 Cat 「Modern Hex」 商業外觀以及此處所使用的企業和産品標識是 Caterpillar 公司的商標,未經許可,不得使用。
VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美國及其他國家/地區註冊的商標。
©2021 Caterpillar 版權所有
新聞洽詢 |
Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表 美洲 Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com 歐洲、非洲、中東 Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com |
讀者諮詢 |
www.cat.com/requestCatinfo |