实力档案 - Gardner Denver

实力档案 - Gardner Denver

PAH 泵组件包括 Cat C15® ACERT™ 和 Cat TH35 变速箱

客户:Gardner Denver

地点:伊利诺斯州昆西

客户业务问题:定制组件包括 Cat 发动机和变速箱

解决方案:Cat C13 ACERT、Cat C15 ACERT、Cat TH35 变速箱、
Cat 3512、Cat 3516、Cat C4.4 ACERT、Cat C6.6 ACERT、Cat C9 ACERT

Cat 代理商:Altorfer

地上石油和天然气钻采对功率具有广泛的需求。Caterpillar® 的发动机和定制组件涵盖整个领域,适用于任何钻采应用。

Gardner Denver — 钻探业公认的领导企业,为全球行业提供压缩空气以及气体、真空与液体运输技术,多年来一直使用 Cat® 发动机为其生产、天然气与石油钻探所使用的泵抽作业提供动力。该公司最近将 Cat 变速箱和 Cat 定制组件加入其系列产品中。

Gardner Denver 泵设备部门客户服务经理 Phil Shults 说:“本公司拥有 150 多年的制造经验,相信我们已经赢得客户的信赖。我们希望合作的其他制造商也能与其客户建立类似的关系和声誉。

Gardner Denver 的客户(通常是钻探承包商)希望找到一种可靠、优质的产品,并且是他们赖以信任的品牌。他们公认 Cat 值得信赖,这就是我们在 35 年前就开始选用 Cat 发动机和产品的原因之一。”

定制组件包括 Cat 发动机和变速箱

Gardner Denver 的最新项目是一套采用 Cat C15 ACERT 和 Cat TH35 变速箱的定制组件解决方案。

在 1800 rpm 的转速下可提供 440 hp 额定功率的 Cat C15 ACERT 与 Cat TH35 变速箱,可依照客户的规格需求,通过 V 型传动带、链式传动装置或齿轮箱与 Gardner Denver PAH 泵相连。

“在 Cat 定制组件推出之前,我们要分别向不同的制造商购买发动机和变速箱。我们必须调整所有部件,使其相互契合,同时还得自行组装。这项程序从来都不是件容易的事,”Shults 回忆起过去的情形说道。

Gardner Denver 如今向 Cat 代理商 Altorfer Power Systems 购买定制组件。

Shults 说:“现在,当我们收到 Cat 定制组件时,其中已包含发动机、变速箱、控制与消音器系统,而且和应用有关的所有设置均已经过工厂测试,我们只要用螺栓将其固定到我们的主要滑架上并连接到传动系统,就大功告成了。”

Cat 定制组件帮助 Gardner Denver 节省了时间与金钱。

Shults 介绍说:“时间是一个大问题。按照客户指定的需求采购完整组件,使我们的装配时间整整减少了一半。虽然我们还没有完成专项成本分析,但是采用 Cat 定制组件并未给我们造成任何额外的成本负担。”

Shults 认为,将 Cat 发动机与 Cat 变速箱结合在定制配置中,还带来了许多其他优点:

  • 节省燃料并减少排放。“根据 Altorfer 向我们提供的数据,我们相信,这台机器在其使用寿命期间所能省下的燃油,必然是一个相当明显的优点。”
  • 延长发动机寿命,增强发动机性能。“借助 Cat 变速箱与 Cat 发动机的完美结合,我们可以为泵配置不同的速度,以符合各种钻探作业要求。”
  • 启动简单,没有停机时间。“最近有一个购买定制 Cat 泵组件的客户远从印度尼西亚赶到我们的工厂。Cat 的工厂代表与本公司的 Altorfer 代表 Mike Neisler 为他们举办了培训课程。令他们印象深刻的是,这台机器的启动和运作是如此的容易,使他们之前对操作简易性的所有疑虑一扫而空。”

代理商支持为产品增色不少

Shults 说:“我们客户的应用环境各有不同,为满足他们的需求,我们必须使用像 Caterpillar 的系列产品所提供的各种动力配置。这是驱使我们向 Caterpillar 采购产品的最主要原因,”他还补充道:“他们所提供的完整定制组件能够满足我们客户的需求,同时客户也可享有其全球代理商网络所提供的全面支持。”

“我们对 Cat 定制组件,尤其是包含 Cat 发动机和 Cat 变速箱的系列产品很感兴趣。当 Caterpillar 介绍这些变速箱产品时,我们感到非常兴奋。

到目前为止,Gardner Denver 已有大量的泵组件搭配 Cat 的定制动力组件在工地运作。

我们没有什么好担心的。我们知道,出现问题时,Cat 代理商网络会随时提供协助。光是代理商所提供的服务就令人刮目相看。他们了解我们的业务,当我们有疑问或困难时会随时提供协助。我们期望未来能够继续和 Altorfer 及 Caterpillar 合作,”Shults 最后总结道。

Cat® C15 ACERT 陆地钻采发动机
Cat C15 ACERT 陆地钻采发动机

燃油燃气产品

燃油燃气产品

Caterpillar 原动机的设计具有极高的耐用性,并且可降低运营成本。自上世纪三十年代以来,在全世界各地的石油天然气应用中,它们每天都在证明着自己的价值。

查看产品

技术信息门户

技术信息门户

我们的技术信息门户专为顾问、建筑师、工程师和企业主打造,可供查找产品比较结果、技术数据、产品尺寸和更多信息。

了解详情