Cat®发电机组提高了热电联产系统的效率
客户: HBG – Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH
地址: 德国罗伊特林根
解决方案: 1 Cat® G3516H 2MWe 天然气热电联供系统
卡特彼勒经销商: Zeppelin Power Systems (Zeppelin 集团公司)
电力需求
HBG – Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH 公司的区域供热能力,可以覆盖德国罗伊特林根市 4200 多处住宅、学校和游泳池。 HBG 是 GWG – Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbH 的子公司。 罗伊特林根市持有 GWG 股份的 3/4。 由大多数住户构成的注册合营公司 GWG – Wohnungsgenossenschaft Reutlingen Gemeinnützige eG 持有剩余股份。
GWG 成立于 1951 年,服务宗旨是满足迅速增长的住房需求。 1960 - 1970 年间该公司建设了一个全新城市区域。 现在 GWG 在罗伊特林根市拥有约 7300 处住宅单位。 在建立开发区时,该市决定从中心区供热厂向新城市区域提供热能。 事实证明此项决策非常英明。
HBG 的首席营运官 Uwe Klingler 说“虽然 HBG 仅有 22 名员工,但是可以向罗伊特林根市的 240 个供能系统提供支持,服务范围涵盖从公寓楼地下室中的小型区域性供热设备,到向数千家庭供热的大型系统。”
2002 年,罗伊特林根市决定为气候保护做贡献。 为了减少城市二氧化碳的排放量,罗伊特林根市加入了气候联盟。
Klingler 解释说:“HBG 随后决定对位于罗伊特林根市 Orschel-Hagen 地区的主要热电联产厂进行现代化改造。 我们的目标是减少温室气体的排放,而不增加区域供热客户的成本。”
为了实现此目标,HBG 决定在四个常规燃油和燃气锅炉的基础上再添加一套 2 MW 的天然气热电联产系统以产热。
解决方案
雪鸟胜地所有者选择建设一座由三台 卡特® G399 天然气发动机提供动力的热电联供电 厂,这三台发动机分别连接一台用作主要电源 的、输出功率650kW的发电机。 发电机组与 热电联供(CHP)解决方案结合使用,能够充 分利用发动机产生的可用能源,可将废气、发 动机缸套冷却水、润滑油冷却水和涡轮增压器 冷却水中的热量回收,即可产生可用于多种用 途的蒸汽或热水。 热电联供系统通常可将用 户对能源系统的总使用效率提高至 70% — 80%,与单独生产热能和电力相比,可降低燃 料消耗并减少污染排放。在 雪鸟胜地热电联 供厂设在海拔高度较高的山上,这给利用发动 机将水加热时会面临一些挑战。 通常,要经 过交换器和歧管进入到升热装置中水套水才 会闪蒸为蒸汽。 在高海拔地区,气压低,水套 水的沸点下降,因此很容易形成蒸汽泡,出现 空蚀的可能性也会增大。
为了解决这一问题,雪鸟胜地技术人员另外安 装了一个泄压阀,并将原厂安装的磅级为15 lb阀门更换为磅级为20 lb的阀门。 同时,使 用锅炉水处理剂而不是通常加到水套水中的 乙二醇处理剂。替换处理后可以确保将除氧、 酸碱pH 控制、颗粒控制和钙控制维持在适 当的水平。
“我们的热电联供厂所处的海拔在本地市偏 高的,甚至高于全美所有的热电联厂,我们面 临的问题是大多数其他发电厂永远不会遇到 的,”雪鸟胜地运营经理杰瑞.吉尔斯(Jerry Giles)先生说。 “当了解到我们的供电体系 甚至比本地电网还要可靠时,我们感到无比 自豪。”
成果
卡特G399 发电机组能够满足雪鸟胜地两处 主要活动地点的能源需求。 它们不但为包 括峭壁休闲度假酒店、员工住房、消防站、 停车场和瓦赛赤排水道在内的东村(East Village)综合设施供应所需的电力, 还为酒 店客房、会议室、餐厅、2个恒温游泳池、4个 热水浴缸以及烘干人行道积雪(每年的平均积 雪厚度高达 550”[1400 cm]) 的管道供应 暖气和热水。
在夏季,东村耗电量较少,热电联供厂将过剩 的产能供给西村(West Village)综合设施, 包括零售店、餐厅以及大约 500 间客房。 据吉尔斯先生估计,热电联供厂满足了整个胜 地在繁忙的冬春两季大约一半的电力需求以 及夏季和早秋时节 95% 的电力需求。
截止2010 年 11 月,这3台 G399 天然气发 电机组的运行时间超过 20万 小时,比预期 工作寿命12万小时超出了多。卡特彼勒G399 发电机组全年不停机运行。 考虑到这些发动 机自 1986 年以来的服役地点海拔高 2500 米,,这一记录更是让人印象深刻。
“我们在雪鸟胜地有很多移动设备,驱动这些设备 可是一项大工程。 我们要求热电联供厂能够随时 应我们的需求变化开机启动。”雪鸟胜地总裁 鲍 勃.伯纳尔(Bob Bonar)先生 说道。 “我们的 热电联供厂在滑雪行业众所周知,这要归功于它 多年来的优异表现。”由于胜地位置偏远,雪崩、 恶劣天气和其他的一些因素都可能导致整个胜地 断电。如果遇到断电事件,附近的滑雪胜地可能会 被迫关闭。不过,因为有了自备的热电联供厂,我 们能够为关键设施系统生产足够的电力和热能, 从而确保游客的舒适与安全。
雪鸟胜地热电联供厂主管比尔.麦伊文(Bill McEwen)先生说:“大多数备用系统只能为紧急 照明和一部电梯供电,。 而我们却能够保持灯火 通明,并为游客启动他们需要的所有便利设施。 我还没有听说其他滑雪与避暑胜地在遇到意外状 况时能够像我们一样能让酒店正常运转。”