技术解决方案
随着技术不断推动世界的进步,Caterpillar(卡特彼勒)一直在坚持不懈地开发和完善先进的技术,以帮助您提高设备的生产率和效率,更加有效地管理设备车队和运营。
从先进的发动机技术到驾驶室内的监控,从机械设备运行状况管理到整个车队的信息系统,Cat®(卡特)技术重新塑造了重型机械设备的使用、管理和拥有过程。
随着技术不断推动世界的进步,卡特彼勒 (Caterpillar ) 也在坚持不懈地开发和完善先进的技术,以帮助您提高设备的生产率和效率,更加有效地管理设备车队和运营。
从先进的发动机技术到驾驶室内的监控,从机器运行状况管理到整个车队的信息系统,Cat 技术重新塑造了重型设备的使用、管理和拥有过程。
-
Cat Fleet
Fleet 是一种完全集成的矿场监控和管理系统,利用技术来提高生产率并最大限度增加商品价值。通过与移动式现场设备实时集成,矿场管理可以提高机器利用率、跟踪物料移动并监控日常生产的计划遵守情况。Fleet 完全可扩展,从而适应日益发展的设备机群,或满足对其他能力和功能的需求。
了解详情 -
Command
选用由 Cat® Command 技术支持的远程控制、半自动或全自动设备系统,在操作员安全性、设备可用性和现场生产率方面实现前所未有的突破改进。
了解详情 -
Detect
作业现场安全需要引起人们持续的关注。Cat® Detect 技术帮助您保持警觉。Detect 技术借助摄像头和其他传感器来增强操作员对工作环境的了解,降低事故发生的机率,并防止在未经授权的情况下使用设备。
了解详情 -
Grade
借助 Cat® Grade 技术,在粗略平整、精细修整和土面修整应用中实现更高的精度、更少的返工和更低的成本。无论是 2D 坡度或 3D 坡度系统,还是独立式或者激光或 GPS 制导式系统,Cat 坡度控制系统都能够提升平整效率。
了解详情 -
Health(运行状况)
Health 记录整个设备机群的重要机器参数的信息。数据可在实时或历史数据库中获取。当与机载监控系统链接时,Health 可将此关键数据通过无线或有线方式传输到服务中心以进行处理和审查。此外,Health 还可以集成至生产数据库以进行扩展分析。
了解详情 -
Terrain
通过采用先进的制导技术,Terrain 能够对钻采、吊斗铲、平整及装载操作进行高精度管理。它提升了机器的生产率,并为您提供实时反馈以改进效率。Terrain 可提供大量管理数据,包括有关机器位置和工作状态以及工作计划实现进度等信息。借助于在许多领域(包括钻采规划和爆破以及矿石控制和现场规划)具有辅助功能的强大工具,Terrain 可根据实际情况对所有钻采、吊斗铲、平整和装载操作进行更加及时有效的管理。
了解详情 -
压 实
Cat® Compaction 技术融合了先进的压实度测量、驾驶室内制导和报告功能,可帮助您更加快速一致地实现压实目标,并减少来回作业趟数,从而节约燃油,减少土壤和沥青应用中的返工和材料成本。
了解详情 -
有效负载
采用 Cat® Payload 技术,顺利实现生产目标。挖掘机、装载机和卡车配备的行驶中称重功能有助于您每次都能够精确地实现目标装载量,同时减少装载时间。您可以直接在驾驶室中跟踪生产,也可结合使用 Cat Link 技术实现远程跟踪。
了解详情 -
设备管理
您可以使用 Cat® 设备管理访问在工作现场保存设备并获取利润所需的数据。您可以跟踪设备位置和工时,监控机器的使用和运行状况,然后根据实际情况采取措施,从而让您的运营保持平稳、高效且持续盈利。
了解详情 -
辅助装置
机载 Cat® 技术为您提供优势。各种经验水平的操作员都能更有信心、更快速且更精确地进行挖掘、装载和平整作业。得益于此,生产率提高且成本降低。
了解详情