Caterpillar 的 140 操纵杆平地机升级至新一代
这款以高效率、生产率和操作舒适性为标志的新机型将于 2026 年初上市。
亮点
- 正常运行时间延长,包括延长的同步保养周期,以及集中布置的维修保养点
- 集成式选装后视、前视及 360 度全景摄像头,扩大了视野,驾驶室配备重新设计的 HVAC 系统及座椅调节选件
- 可选择串联式或全轮驱动式动力传动系统,以适应作业现场应用需求
美国德克萨斯州欧文市,2025 年 8 月 20 日 ― Caterpillar 推出全新 Cat® 140 LVR 平地机,将其升级至新一代平台。这款以高效率、生产率和操作舒适性为标志的新机型将于 2026 年初上市。
Pablo dos Santos
全球产品应用专家
Caterpillar
多年来,客户证明了 140 系列有着几乎无限的用途和灵活性。其机架设计便于运输,而且该系列动力强大,性能卓越,不仅适用于道路建设和挖沟等日常作业,还能广泛应用于除雪作业到平整作业等各类工作。
Dos Santos 表示,该机型用途广泛,因此在租赁设备机群以及政府和市政合同中广受欢迎,而升级至新一代平台将进一步提升其多功能性。
安全与效率有赖于良好的视野,因此 Cat 140 平地机沿用了 120 新一代机型的成熟驾驶室设计。更大的车窗提供了更好的驾驶室视野,确保全方位视野改善,包括犁板和轮胎区域,而标配的后视摄像头则进一步拓大了直接视野范围。
摄像头画面集成在 10 英寸触摸屏中,该屏幕还为操作员提供了访问其他新一代功能的通道,例如 Cat Grade 系统。新型座椅充分利用新一代驾驶室的脚部空间与臀部空间,提供多种调节功能以提升操作员舒适度,有效缓解疲劳。驾驶室配备了改进型安全带选件。
新型 Cat 140 延续其久经考验的设计和可靠性,助力实现低运营成本,同时兼具优异的燃油效率。140 配备分组集中布置的检修检查点,助您轻松自如地进行日常保养,降低了操作难度。
此外,Dos Santos 指出,新型 140 系列实现了功率重量比的“黄金平衡点”,同时具备出色的燃油经济性。迄今为止,我们已经从在全球范围内测试的多台机器上收集到大量有价值的信息,这些机器的累计运行时间已超过 40000 小时。
新型 Cat 140 还具备更强大的技术能力,既有提升操作员舒适度的基础功能(如稳定铲刀),也有全面校准的 3D 系统,这些都有助于降低总拥有成本。
Pablo dos Santos
全球产品应用专家
Caterpillar
百年创新
Caterpillar 于 1931 年开始生产平地机,首款产品为 9 号 Cat 自动巡路平地机。首批平地机配备了操纵杆和方向盘控制装置,以及 9 英尺宽的犁板。目前,Caterpillar 在全球各地的工厂共生产 13 种平地机型号。
有关 Cat 140 LVR 平地机的更多信息,请联系 Cat 代理商或访问:www.cat.com
# # #
关于 Caterpillar:
2024 年,Caterpillar Inc. 的销售额和收入达到 648 亿美元,是建筑机械、采矿设备、非道路柴油和天然气发动机、工业用燃气轮机以及柴电机车领域的全球领先制造商。一百年来,我们一直致力于帮助客户建设更加美好、更可持续的世界,并为低碳未来做出贡献。我们的创新产品和服务由全球代理商网络提供有力支持,能够提供非凡的价值来帮助客户取得成功。Caterpillar 的业务遍布全球各大洲,主要集中在三个细分市场:建筑行业、资源产业以及能源和运输行业,并且还通过融资产品部门提供融资和相关服务。请访问 caterpillar.com 了解更多信息,或者访问 caterpillar.com/en/news/social-media.html 通过我们的社交媒体渠道参与交流。
Caterpillar 在各个区域推出产品和服务的时间间隔有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与独立代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与 Cat 代理商确认产品的供应情况和技术规格。
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相对应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。
VisionLink 是 Caterpillar Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
最新产品信息
-
Caterpillar 发布新型 Cat® M320 轮式挖掘机
新型 Cat® M320 轮式挖掘机更易于使用,效率和稳定性方面均有所提升,同时降低了运营成本。
了解详情 -
Caterpillar 推出了全新 Cat® 707 宽车斗卡车,采用可翻新的经济高效设计
耐用的新型 Cat® 707 宽车斗卡车配备了完全集成的 Cat 动力传动系,包括 Cat C13 发动机、Cat 自动变速箱以及拥有专利的 Cat 车轴。
了解详情 -
新型 Cat® 980 GC 轮式装载机不仅性能卓越,而且拥有和运营成本低,可轻松拥有且操作简单
新型重负荷 Cat® 980 GC 轮式装载机配备按需运转的风扇、负载感应液压系统、直观的控制装置和高性能系列铲斗,可实现低油耗。
了解详情 -
Caterpillar 的操作指南资源,帮助客户自信地维护设备
Caterpillar 近期推出全面的操作指南视频库,方便那些希望自行完成设备维护保养和修理的客户使用。
了解详情