Al proporcionar una articulación adicional de la pluma, la VAB maximiza la gama de aplicaciones de la máquina a la vez que minimiza el espacio necesario para girar en lugares estrechos de movimiento de tierras y demolición.
IRVING, Texas, 7 de marzo de 2025―La opción de pluma de ángulo variable (VAB, Variable Angle Boom), ahora disponible para la excavadora hidráulica Cat® 340, es la idea de Caterpillar para facilitar el trabajo en lugares de excavación y demolición estrechos o restringidos.
Al proporcionar una articulación adicional de la pluma, Caterpillar afirma que la VAB maximiza la gama de aplicaciones de la máquina a la vez que minimiza el espacio necesario para girar en lugares estrechos de movimiento de tierras y demolición.
Ana Pinzon
Especialista en aplicaciones de productos
Caterpillar Excavators Europe
Caterpillar ha enfocado el diseño y la funcionalidad de la 340 VAB para contribuir tanto a la seguridad de la obra como a la satisfacción del operador. Las cámaras traseras y laterales forman parte del equipamiento de serie y muestran la posición y la proximidad de la máquina en la pantalla táctil de alta resolución de la cabina, mientras que el sistema delimitador Cat 2D impide que la máquina se desplace fuera de los parámetros definidos por el operador. Una cabina de demolición opcional ofrece la seguridad añadida de un acristalamiento P5A y protecciones para el operador (OPG, Operator Protective Guards).
Ana Pinzon
Especialista en aplicaciones de productos
Caterpillar Excavators Europe
Otras medidas para mejorar tanto la productividad de la obra como el compromiso del operador incluyen Cat Payload, que permite realizar estimaciones de peso precisas y en tiempo real "sobre la marcha", y Cat Grade Assist. Este último combina los datos de los sensores de posición de la máquina con los parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para automatizar los movimientos de la pluma y el balancín, y permitir la excavación con un solo balancín.
Propulsada por el motor Cat C9.3B, que cumple la Fase V de la UE y desarrolla 346 hp, la 340 VAB está diseñada para condiciones duras con un tren de rodaje reforzado y un gran contrapeso, lo que aporta confianza al operador para las cargas útiles. Los recordatorios de servicio proactivos y un sistema integrado de gestión del estado del vehículo ayudan a minimizar los tiempos de inactividad innecesarios, y las actualizaciones de la máquina de forma remota (OTA, Over-The-Air) reducen la necesidad de técnicos in situ.
Ana Pinzon
Especialista en aplicaciones de productos
Caterpillar Excavators Europe
La 340 VAB solo está disponible en Europa.
Para obtener más información sobre la Excavadora Cat 340 con VAB, póngase en contacto con un distribuidor Cat o visite: www.cat.com
# # #
Acerca de Caterpillar:
Con unas ventas e ingresos en 2024 de 64 800 millones de dólares, Caterpillar Inc. es el principal fabricante mundial de equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural para fuera de carretera, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas. Llevamos 100 años ayudando a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y estamos comprometidos y contribuyendo a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red mundial de distribuidores, ofrecen un valor excepcional que ayuda a los clientes a alcanzar el éxito. Caterpillar hace negocios en todos los continentes, operando principalmente a través de tres segmentos principales - Industrias de la Construcción, Industrias de Recursos y Energía y Transporte - y proporcionando financiación y servicios relacionados a través de nuestro segmento de Productos Financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestros canales de redes sociales en caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTA PARA LOS EDITORES: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada región en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de su red de distribuidores independientes, plantas y filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a un distribuidor Cat sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
VisionLink es una marca comercial de Caterpillar Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.
Diseñada para ofrecer el largo alcance necesario para la carga y descarga de barcazas y aplicaciones en grandes depósitos de chatarra, la nueva manipuladora de materiales Cat® MH3295 contará con una bomba de giro específica para un movimiento suave y coordinado y un tren de rodaje ancho para una estabilidad y un rendimiento óptimos.
Obtener más informaciónLa nueva pala de ruedas Cat® 980 GC de servicio pesado ofrece un bajo consumo de combustible con ventilador a demanda, sistema hidráulico con detección de carga, controles intuitivos y cucharones Performance Series.
Obtener más informaciónCaterpillar ha presentado recientemente una biblioteca completa de vídeos instructivos para clientes que prefieren realizar su propio mantenimiento y reparaciones.
Obtener más informaciónCaterpillar anuncia múltiples actualizaciones para su línea de excavadoras hidráulicas Cat® como parte de su programa anual de actualización de productos (APU, annual product update).
Obtener más información