Consejos de mantenimiento de minicargadores Cat®
Evitar tiempos de inactividad inesperados en sus máquinas es importante si desea mantener su granja en funcionamiento. Con el mantenimiento regular de los minicargadores, su equipo agrícola puede seguir funcionando, por lo que usted también puede hacerlo.
Mantener su equipo funcionando sin problemas es clave para un día de trabajo productivo. Cuando experimente un tiempo de inactividad inesperado, puede costarle. Es por eso que ser proactivo en el mantenimiento de la máquina y ceñirse a un cronograma es importantísimo. A continuación traemos algunos consejos de mantenimiento de minicargadores a continuación.
Programas de mantenimiento de la dirección deslizante
Una de las mejores formas de asegurarse de que su minicargador o cargador de orugas compacto esté en buenas condiciones es ceñirse a un programa de mantenimiento regular. Con el mantenimiento programado, puede reducir sus costos generales de mantenimiento al evitar reparaciones más costosas en el futuro y extender la vida útil de su máquina.
Proteja su máquina del óxido
Algunos sitios de trabajo con ambientes altamente corrosivos presentan otros desafíos cuando se trata del mantenimiento de los equipos. Los entornos corrosivos no son muy amigables con las máquinas y pueden provocar daños por óxido si no se tratan. Asegúrese de lavar su máquina con la mayor frecuencia posible para eliminar cualquier acumulación.
Mantenimiento diario de dirección deslizante y cargadora de oruga compacta
Sin embargo, no solo debe realizar el mantenimiento de acuerdo con su horario. Existen algunas mejores prácticas de mantenimiento de minicargadores que debe realizar a diario antes de hacer funcionar sus máquinas.
En la parte trasera de la máquina:
- Consulte el cuadro de servicio en la puerta trasera: proporciona más información sobre los programas de servicio y los puntos de mantenimiento. También puede consultar su Manual de Operación y Mantenimiento (OMM) para obtener más información sobre los puntos enumerados aquí.
- Verifique el nivel de aceite con la varilla y agregue aceite si es necesario
- Mire el perno del separador de agua y combustible para ver si hay señales de agua y drene si es necesario.
- Levante la parrilla y revise si hay escombros.
- Verifique el nivel de refrigerante - la mirilla de refrigerante está en el lado izquierdo del radiador - agregue refrigerante si es necesario.
- Baje la parrilla.
En el lado izquierdo de la máquina:
- Revise la abrazadera del brazo de elevación y asegúrese de que esté segura.
- Retire el filtro de aire fresco de la cabina e inspecciónelo y el sello en busca de daños, limpiándolo si es necesario con aire a baja presión.
- En el caso de los cargadores de cadenas compactos, limpie el tren de rodaje a diario:
- Inspeccione la oruga y las ruedas del tren de aterrizaje en busca de signos de daños, y elimine la suciedad o los escombros.
- Mida los dientes de la rueda dentada.
- Inspeccione la tensión de la oruga.
- Para minicargadores:
- Inspeccione los neumáticos en busca de daños o cortes.
- Asegúrese de que las tuercas de las llantas estén apretadas y verifique la presión de las llantas.
En la parte delantera de la máquina:
- Revise los brazos de elevación y las conexiones hidráulicas en busca de signos de daños.
- Compruebe si la herramienta de trabajo tiene algo fuera de lo común.
- Retire cualquier residuo entre el brazo de elevación y la herramienta y la placa de acoplamiento de la herramienta.
En el lado de conducción de la máquina:
- Verifique los brazos de elevación y las conexiones como lo hizo en el lado izquierdo
- Verifique el nivel de aceite hidráulico con la mirilla y agregue aceite si es necesario
- Si su modelo necesita líquido de escape diésel (DEF), la ubicación de llenado está en el lado derecho de la máquina
En general:
- Engrase todos los engrasadores en los intervalos recomendados
- Si su máquina tiene una pantalla avanzada a todo color, puede consultar el menú de servicio para conocer los intervalos de mantenimiento próximos
Si utiliza estas prácticas de mantenimiento diario de minicargadores y en conjunto también realiza el mantenimiento programado regularmente, puede mantener su equipo de construcción funcionando sin problemas durante todo el año.
Para obtener más información sobre el mantenimiento de los minicargadores, comuníquese con su distribuidor local para obtener el mejor soporte.