Los Tractores Cat®
Los Tractores Cat®

Más que trabajo: un elemento diferenciador para tu empresa

Ideales para proyectos en los que la obra carece de espacio y requiere precisión, los tractores Cat® se destacan en la vía pública, en el campo y también en la industria de la construcción.

Su ingeniería se ha desarrollado para optimizar la capacidad de transporte, la maniobrabilidad y la nivelación de la obra, lo que resulta en una máquina compacta y versátil con una velocidad mejorada.

Esto lo convierte en la elección adecuada para las obras de construcción y remodelación de viviendas.

Desde la limpieza y nivelación del terreno hasta trabajos de acabado como jardinería, sus dimensiones favorecen el acceso a zonas difíciles donde las máquinas medianas y grandes no pueden llegar. Ya sea por falta de espacio o por posibles daños a los edificios colindantes, contar con un equipo preciso y ligero marca la diferencia.

de

COMPRUEBA LAS POSIBLES APLICACIONES DE UN TRACTOR PEQUEÑO CAT® EN LA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL:

  • Limpieza del terreno y carga de escombros
  • Nivelación del terreno e inclinación lateral de las vías
  • Transporte de materiales
  • Apertura de obras de construcción
  • Preparación del suelo para la siembra
  • Acabado
  • Construcción de calzadas de acceso a garajes

ENTRE OTRAS MUCHAS APLICACIONES EN SECTORES DISTINTOS AL DE LA CONSTRUCCIÓN.

de


Con esta versatilidad y las ventajas relacionadas a la facilidad de mantenimiento y eficiencia de combustible, los tractores pequeños no solo tienen un impacto en la gama de operaciones que ofrece tu negocio, sino también en la productividad.

¿Te interesó y quieres saber más? Ver nuestras máquinas, o habla con tu representante de Caterpillar para plantear todas tus preguntas sobre disponibilidad y compatibilidad.

 

SABER MÁS

SOLICITAR UNA COTIZACIÓN

 

true

No hay una sugerencia de dirección

Más Artículos