Nueva Cat® 318 GC

Solo no ahorra en términos de rendimiento y confianza.

318 GC sacando arena de un cubo
318 GC sacando arena de un cubo

Una Máquina Diseñada Para Ahorrar.

El mundo siempre busca mejores resultados, de forma más simple y a menor costo. A medida que avanza la tecnología, esto ocurre cada vez más rápidamente, aportando facilidades y ahorro en todo. Partiendo de esta base, hemos desarrollado la Nueva 318 GC.

Motor Compacto Con Mejor Rendimiento.

El motor de la 318 GC acompaña una de las transformaciones más notables de la industria automotriz en las últimas décadas: la reducción del tamaño físico y el uso de tecnologías avanzadas para aportar mayor potencia de operación. Esto conlleva más ventajas para tu trabajo, como mayor eficiencia de combustible, menos emisiones, mejor aceleración y menores costos operativos, entre otras.

Motor Caterpillar para el 318 GC
Motor Caterpillar para el 318 GC

10.82% Más Fuerza De Excavación.

La fuerza de excavación de la 318 GC es de 123 kN, mientras que la de la 318D2 L es de 111 kN. Esto se debe al aumento de la fuerza hidráulica mediante un mayor caudal de la bomba y a la disminución de las pérdidas hidráulicas por la reducción del número de mangueras.

318 GC excavando en arcilla roja con un cubo
318 GC excavando en arcilla roja con un cubo

Consumo De Combustible Ahorro De Hasta 6,000 Litros De Diésel Al Año.

¿Qué te parecería ahorrar hasta 24 litros de diésel cada 8 horas de trabajo? Aunque el consumo de las máquinas puede variar según la aplicación, el modo y las condiciones de trabajo, basta con comparar el consumo medio de la 318D2 L, estimado a partir de datos de VisionLink, con la tasa que garantiza el Programa de consumo de combustible garantizado 2025 de Caterpillar para la 318 GC, para ver que se puede ahorrar hasta 6,000 litros en un año de 2,000 horas de trabajo.

318 GC diésel
318 GC diésel

23.5 Litros Menos De Aceite Y Fluidos.

La 318 GC requiere menos aceite hidráulico, menos aceite en el motor y en el mando final, no necesita aceite para el motor de giro y necesita menos líquido refrigerante en el radiador, en comparación con la 318D2 L. Esto reduce considerablemente los volúmenes a la hora de rellenar y cambiar, y demuestra que el sistema en su conjunto ha sido diseñado para ser más eficiente.

Hombre reemplazando aceite en 318 GC
Hombre reemplazando aceite en 318 GC

Menos Metros De Mangueras Y Más Eficiencia Hidráulica.

La 318 GC tiene menos mangueras que la 318D2 L. Esto reduce las posibilidades de pérdida de presión, mejora la agilidad de respuesta, reduce los puntos de conexión y facilita las inspecciones diarias y el mantenimiento.

Mangueras para el 318 GC
Mangueras para el 318 GC

Cabine Essentials: Todo Lo Necesario Sin Elementos Superfluos.

Amplia, ergonómica y sin mangueras, la cabina cuenta con aire acondicionado, mejor sellado contra el polvo y radio con USB. El asiento tiene 14 ajustes y la visibilidad ampliada cuenta además, con una cámara de marcha atrás opcional. El monitor es sensible al tacto, la interfaz de operación es fácil e intuitiva y los operadores tienen contraseña de acceso individual.

Dentro de la cabina operativa del 318 GC
Dentro de la cabina operativa del 318 GC

Ahorro Incluso En El Transporte.

La CAT 318 GC no necesita transporte especial: un camión rígido es suficiente.

Excavadora en vista aérea de tierra roja
Excavadora en vista aérea de tierra roja

16 Filtros Menos Sin Comprometer La Calidad De Filtración.

La 318 GC tiene 16 filtros menos que la 318D2 L para cambiar a intervalos de 6,000 h. Esto no compromete la calidad de la filtración, facilita la vida y permite que la máquina esté mucho más disponible para trabajar y ganar dinero.

Hombre inspeccionando filtros en el 318 GC
Hombre inspeccionando filtros en el 318 GC

Menos Horas De Mantenimiento.

Los puntos de inspección a nivel del suelo, menos mangueras y filtros más agrupados facilitan y agilizan las comprobaciones diarias. Los intervalos entre servicios son más largos y sincronizados, lo que hace que el mantenimiento sea más fácil, rápido y económico que el de la 318D2 L.

Hombre inspeccionando el 318 GC
Hombre inspeccionando el 318 GC

Mucha Versatilidad.

La Cat 318 GC se puede configurar para trabajar con accesorios y también puede incluir el Martillo H110 GC, con pantalla protectora en la cabina y mucho más. Solo tienes que hablar con tu dealer Cat.

Accesorio De Martillo Para Romper Roca
Accesorio De Martillo Para Romper Roca

Más Artículos