¿Se ha preguntado cual es la diferencia entre las Retroexcavadoras Cargadoras de Pivote Central y las de Desplazamiento Lateral? ¿Existe alguna diferencia entre sus aplicaciones? ¿Se ha puesto a pensar en el uso de cada una respecto a sus configuraciones?
El crecimiento demográfico y por ende el crecimiento vertical de las ciudades ha provocado que cada día el espacio en ellas se vea reducido. Esto ha creado una restricción en las áreas de trabajo a la hora de realizar obras de construcción, como, por ejemplo: acordonamiento de espacios de trabajo, cierre parcial de carriles en calles o carreteras, objetos fijos como aceras, muros o postes de tendido eléctrico, etc.
Estas nuevas condiciones a las que se enfrentan los contratistas ha creado la necesidad de que los equipos de construcción se adecuen a ellas.
Las principales diferencias entre una retroexcavadora de desplazamiento lateral y una de pivote central recaen en el diseño del brazo retroexcavador, este tiene la capacidad de moverse de lado a lado, y segundo, los estabilizadores son verticales.
Repasemos algunas de las características de una retroexcavadora configurada con diseño de desplazamiento lateral versus un diseño de pivote central:
Algunos factores a tomar en cuenta a la hora de evaluar una decisión de compra: