Dozer
Dozer

El tren de rodaje de tu máquina sí puede durar más tiempo: 4 consejos clave.

Aumenta la vida útil del tren de rodaje con estos consejos. Desde cómo prevenir fallas hasta cómo incluir tecnología que te avisará los problemas de rendimiento a tiempo.


 

El tren de rodaje puede representar hasta el 50% de los costos de reparación y mantenimiento de una máquina. Esto demuestra que merece el extra de tu atención para que evites problemas con tu flujo de efectivo y la rentabilidad de tu negocio. Aumentar la vida de tu tren de rodaje te ayudará a ahorrar más a largo plazo.

Un tren de rodaje es un sistema conformado por diferentes piezas que trabajan en conjunto para darle tracción a máquinas como tractores o excavadoras. Es lo que mantiene a este tipo de modelos en movimiento, y a tu trabajo sin pausas. Por eso te compartimos algunos consejos para que no afectes su vida útil.

1. Revisa la tensión de la cadena 

Antes de usar tu máquina revisa que la caída de la cadena sea la adecuada. Esto dependerá del tipo de modelo, pero en general nuestros expertos recomiendan que la curva esté entre 4.5 a 6.5 centímetros.

Si tu cadena está muy floja corres el riesgo de que se salga y si está muy tensa, las zapatas y rodillos podrían desgastarse más rápido. Si no logras identificar la tensión adecuada, en las inspecciones Cat® los técnicos lo hacen por ti.

AI Assistance logo
AI Assistance logo

2. Detecta fallas a tiempo 

Identifica los problemas antes de que se conviertan en emergencias. Tener inspecciones es importante, así como un mantenimiento adecuado. Si cuentas con un tractor te recomendamos usar herramientas como el Cat® Track Wear Sensor.

Este sensor te manda actualizaciones en tiempo real mediante VisionLink™ para que estés al tanto de alertas, mantenimiento y fallas. No es un reemplazo a tus inspecciones ya agendadas, es un respaldo para que nada te tome por sorpresa.

dos operadores utilizando el dispositivo AI Assistant
dos operadores utilizando el dispositivo AI Assistant

Protege tu máquina con Cat® Track Wear Sensor

Conoce más

 

Entre máquinas

de

3. Verifica el tamaño adecuado de zapatas

Muchas veces las fallas comienzan en los detalles. Por eso es importante que elijas bien el tamaño de tus zapatas. Si esta parte está muy ancha, va a estar más expuesta y puede ser raspada con rocas o material de alto volumen.

Cuando las zapatas sufren algún daño, otras partes también se ven afectadas. Incluso poco a poco puede salirse el pasador. Así que mejor trabaja con la zapata más angosta posible, en equilibrio con el resto de piezas. 

Empleados sentados frente a la computadora
Empleados sentados frente a la computadora

4. Agenda las limpiezas de forma constante

¿Sabías que la cadena puede tensarse también por una mala limpieza? Esta parte de tu máquina está en contacto directo con el suelo, por lo que pequeños residuos pueden esconderse y no ser visibles a simple vista.   

Como mencionamos antes, una cadena estirada es igual a componentes que van a forzarse y generar fugas. Así que es mejor limpiar ahora, que detener tu trabajo después. No importa si crees que no está tan sucio, vale la pena que lo revises.

Operador de máquina en cabina
Operador de máquina en cabina

 

Consejo desde la cabina

Juan González, consultor experto en componentes del Tren de Rodaje Cat®, nos compartió un consejo para no forzar de más a este sistema tan importante. Recuerda que máquinas como un tractor o una excavadora no deberían usarse a grandes velocidades. En el caso de que quieras trasladar tu equipo de un punto a otro, lo mejor es apoyarte de un medio de transporte externo para no forzar las orugas. 

Operador de máquina en cabina
Operador de máquina en cabina

 

Amarillo en acción

¿Conoces la historia de cómo pasamos de tener tractores de ruedas a tractores con orugas? Uno de los fundadores de Caterpillar, Benjamin Holt, notó que el tractor de vapor que creó tenía mucho peso para sus ruedas y se hundían en la tierra. Intentó agregar más ruedas y hacerlas más grandes, sin embargo, las máquinas terminaban siendo difíciles de maniobrar.
 

de



Encontró una solución en 1904: desarrolló una máquina con orugas continuas, capaz de desplazarse colocando y recogiendo su propia base de apoyo. Aunque ya varios inventores habían construido máquinas sobre orugas, ninguna había sido lo suficientemente práctica. Desde entonces, hacemos tu experiencia aún más eficiente con este tipo de equipos.


 

Recomendación Cat® 

Beneficios de usar el Cat® Track Wear Sensor 
 

1. Recibes avisos de 3 niveles de alerta

40% de desgaste: Puede ser recomendable girar los pasadores y bujes.

70% de desgaste: Se recomienda realizar una inspección.

100% de desgaste: Es momento de planear el reemplazo del tren de rodaje y programar el tiempo de inactividad.

Conoce Más
Manipulador telescópico transportando troncos
Manipulador telescópico transportando troncos

Proteger el tren de rodaje de tus máquinas es proteger tu trabajo. Con estos consejos ya estás más cerca de cuidar tu inversión y de tomar decisiones enfocadas en lo que tu negocio necesita, un paso a la vez. 

Elige trabajar con el respaldo de Cat

Cotiza Ahora
Operador con teléfono inteligente
Operador con teléfono inteligente