Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Si hay una aplicación ideal para equipos pesados a control remoto, esa es la demolición controlada. Desde muros inestables y caída de escombros hasta polvo peligroso, los trabajadores de la demolición enfrentan amenazas constantes. ¿Pero qué pasaría si los operadores pudieran manejar su equipo de demolición desde una distancia segura y alejados de los peligros potenciales? Pueden hacerlo con las tecnologías a control remoto Cat® Command.
Tiempo estimado de lectura: 2 minutos
Las tecnologías a control remoto Cat Command permiten que las máquinas vayan donde las personas no deberían ir. Las empresas de demolición pueden comenzar con poco, con un sistema de consola portátil Command, u operar equipos de demolición desde cualquier lugar con una estación Command. Ambos maximizan la seguridad al permitir que los operadores manejen su equipo de demolición desde un lugar seguro, que puede estar en el sitio o literalmente en otra parte del mundo.
Mira en acción los sistemas a control remoto Command para equipos de demolición en el siguiente video.
En el extremo más pequeño de la balanza, el sistema de consola Command ofrece un control de campo de visión a través de una sola máquina. Un operador puede manejar un tractor topador, un cargador de ruedas o una excavadora Cat desde una distancia de 1100 pies/335 metros con control preciso. Gracias a que es ligera y altamente portátil, la consola les permite a los operadores posicionarse de modo que tengan la mejor visión del sitio de trabajo o de la herramienta de trabajo.
La consola Command ofrece una forma relativamente cómoda de comenzar en el mundo del control remoto. Este sistema no necesita una infraestructura de comunicaciones en el sitio. E incluso un solo tractor topador a control remoto puede ser invaluable para uso a corto plazo o para trabajos de recuperación de emergencia.
Para operaciones desde grandes distancias, la estación Cat Command ofrece capacidades sofisticadas y comprobadas. La estación le ofrece al operador una cabina de simulación con una gama de transmisiones en video, un asiento cómodo y un complemento integral de controles de mano y de pie con sensación realista.
Los beneficios de la estación Command van más allá de la seguridad. Los operadores pueden trabajar desde un entorno similar a una oficina y cerca de casa, sin tener que desplazarse a sitios de trabajo distantes. También pueden cambiar a otra máquina o incluso a un sitio de trabajo diferente de manera instantánea, sin demora.
Y ya que no hay nadie en la cabina, una máquina que esté inactiva puede apagarse para ahorrar combustible. No hay necesidad de encender el motor para mantener la cabina a una temperatura cómoda.
Para contratistas de demolición —ya sea que se esté derrumbando una estructura pieza por pieza o con una demolición con explosión controlada— el sistema de monitoreo de estabilidad de los equipos Cat, además de su sistema hidráulico preciso y personalizable, es ideal para cualquier tipo de trabajo de demolición. Y este es el mejor momento para "trabajar a control remoto". Los sistemas a control remoto Cat Command han demostrado su valor a través de diversas industrias, desde construcción hasta minería. Son fáciles de operar y están listos para mantener a tu personal seguro, cómodo y en control de los trabajos de demolición más desafiantes.
Visitas esta página para obtener ideas que hagan crecer tu negocio. Lee la información sobre las maquinarias, además de consejos y trucos de expertos para aprovechar al máximo cada proyecto.
VisionLink® es una plataforma que reúne la gestión de todas las máquinas utilizadas en las operaciones en curso en un único entorno digital.
Más informaciónEl distribuidor brasileño de Cat®, Marcio dos Santos Veríssimo, conquistó el título de Campeón de América Latina en el Desafío Mundial de Operadores 2019.
Más informaciónEsta es una breve lista de algunas de las eficiencias impulsadas por la tecnología que se identifican con mayor frecuencia.
Más informaciónClientes reales, resultados reales.
Más información