Reemplazo del cilindro de inclinación de rueda Cat®
OPCIONES DE AUTOSERVICIO CAT (SSO))
Los cilindros de inclinación de la rueda Cat® están diseñados para la función específica de su motoniveladora. Y puede combinarlos con los sellos de cilindros hidráulicos Cat, para prolongar su vida útil y aumentar la productividad. ¿Está listo para reemplazar su cilindro de inclinación de rueda? Es fácil hacer el trabajo por cuenta propia con nuestras Opciones de Autoservicio. Incluyen un cilindro Cat original, una lista de herramientas recomendadas, instrucciones de servicio y mucho más: todo en un paquete conveniente.
¿SABE LO QUE NECESITA?
COMENZAR LA COMPRA
HABLE CON SU DISTRIBUIDOR
CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR
Consejos de mantenimiento
Esté atento a estas señales comunes que indican la necesidad de una reparación:
Giro excesivo
Fugas
Mayores tiempos de ciclo
Menor velocidad del cilindro
Varilla doblada
Varilla rayada/raspada
Cilindro dañado
Disminución de la productividad
Aceite hidráulico contaminado
Sellos del cilindro hidráulico dañados
Presión del aceite hidráulico por encima o por debajo de las especificaciones recomendadas del fabricante
Las Opciones de Autoservicio de reemplazo del cilindro de inclinación de rueda Cat incluyen:
Piezas recomendadas
Las recomendaciones de piezas específicas varían en función de la opción de reparación, comuníquese con su distribuidor Cat.
Herramientas recomendadas
Soporte de reparación para cilindro hidráulico
Alicates para anillos de retención
Dispositivo de elevación
Correas de elevación
Control de contaminación de línea hidráulica (tapones, enchufes, colectores, etc.)
Extractor de sellos
Extractor de pasador
Adaptador para extractor de cojinetes
Rectificador para cilindro hidráulico
Instrucciones de reparación incluidas
Opciones adicionales
Pasadores para kit de sello del cilindro hidráulico Cat
Nuevo cilindro hidráulico Cat
Cilindro hidráulico Cat Reman
Fluido del sistema hidráulico del circuito de purificación/descarga/cambio
Conjunto de toma de muestra de S•O•SSM
Motoniveladoras
120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M
Preguntas frecuentes
¿Cuáles suelen ser las causas de falla de los cilindros?
El uso intensivo y las condiciones adversas del sitio contribuyen a la falla de los cilindros. Los impactos, la corrosión y la abrasión también afectan y pueden provocar graves problemas de rendimiento del equipo. Pero, sorprendentemente, muchas fallas de los sistemas hidráulicos se pueden atribuir a la contaminación.
Un lugar por el que puede entrar la contaminación es a través de los sellos de los cilindros. Incluso pequeñas imperfecciones en la varilla pueden permitir la entrada de contaminantes. Esto daña el calibre del cilindro y los sellos del pistón, lo que conduce a fugas internas y pérdida de eficiencia. A menudo, los daños se producen antes de que el operador pueda detectar un problema.
La pérdida de eficiencia del sistema hidráulico puede alcanzar hasta un 20% antes de que el operador lo note. Entonces, lo que está perdiendo eficiencia a la vez que gasta más en combustible. Finalmente, la contaminación puede extenderse a todo el sistema hidráulico, inclusive a bombas, motores y válvulas. Esto puede provocar daños catastróficos y tiempos de inactividad adicionales.
¿Cómo puedo evitar que la contaminación dañe mis cilindros?
- Tome medidas proactivas para mantener limpio su sistema hidráulico, incluyendo un mantenimiento regular y verificaciones preventivas. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento de su equipo para instrucciones específicas.
- Utilice filtros y fluidos Cat de calidad, junto con el análisis de fluidos S-O-S. Esto ayuda a identificar problemas antes de saber que algo anda mal.
- Solicite a su distribuidor Cat que realice un análisis técnico de su sistema hidráulico. Revisar la tasa de deriva, tiempo de ciclo y presión de sistema de los cilindros puede ayudarle a identificar problemas ocultos.
¿Cómo inspecciono mi sistema hidráulico?
En primer lugar, arranque el motor y escuche ruidos como pitidos o chirridos. Podrían ser signos de cavitación de la bomba o de un cojinete suelto o averiado.
A continuación, apague el equipo. Gira la llave a la posición de encendido y mueve las palancas hacia atrás y adelante para liberar la presión hidráulica. Deje que los componentes se enfríen antes de continuar con la inspección.
A continuación, realice una inspección visual:
- Verifique las mirillas para ver si necesita añadir más fluidos
- Busque fugas y mangueras dañadas alrededor de las válvulas de dirección/freno y el área de la bomba hidráulica
- Verifique si hay abrazaderas de manguera sueltas o dañadas
- Inspeccione las líneas del enfriador de aceite y del condensador para ver si hay mangueras desgastadas o fugas alrededor de las conexiones
- Verifique que no haya fugas en los puntos de conexión del motor del ventilador
- Compruebe si hay acumulación de suciedad alrededor de los sellos de los cilindros de elevación e inclinación, donde las fugas pueden no ser obvias
- Asegúrese de que no haya daños en las varillas, pasadores o uniones de varillaje de los cilindros
NOTA: Siempre consulte el Manual de Operación y Mantenimiento de su equipo para obtener instrucciones específicas.
¿Por qué debería elegir cilindros hidráulicos Cat a la hora de reemplazarlos?
Los cilindros hidráulicos Cat están diseñados para una mayor durabilidad y precisión, lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones difíciles.
- El barril del cilindro está cerrado por tapas de extremo y pulido para reducir el riesgo de contaminación y prolongar la vida útil del sello.
- Los ojos de varilla se fijan a la varilla del pistón mediante un proceso de soldadura por fricción inercial para conseguir una unión más fuerte.
- Un sistema de sellado absorbe los picos de presión, soporta las cargas laterales y protege contra la contaminación.
- El endurecimiento por inducción de la varilla produce una mayor profundidad de endurecimiento, lo que se traduce en mejores propiedades mecánicas y proporciona una mayor protección contra daños como abolladuras, arañazos e impactos internos.